1128643_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1128643_zh-CN

1128643_zh-CN

LS ARMv8 平台上的 UEFI 引导加载程序<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

获取 RCW 图像:

获取 UEFI 映像:

获取 PPA 镜像:

获取 Linux 内核和 DTB 以及 Root FS 映像:

- 下载图像fsl-ls1043a-uefi-rdb.dtbfsl-image-core-ls1043ardb.ext2.gz

-图像fsl-image-core-ls1043ardb.ext2.gz复制到 TFTP 服务器目录。

获取 AARCH64 的 GRUB2 映像和示例 GRUB 配置:

- 从此位置下载 grub 映像。

- 从这里下载示例 grub配置

将 GRUB 映像放在 FAT 格式的 SD 卡上:

在 SD 卡上安装 FAT32 文件系统

- 使用 Windows 命令提示符中的 DISKPART 实用程序以 FAT32 文件系统格式化 SD 卡。使用以下快照作为参考

- 将grubaa64.efils1043a-grub.cfg复制到 SD 卡。

在 LS1043a RDB 板上启动至 UEFI 提示符:

  1. 从 LS1043a RDB 上的 NOR 闪存组 0 启动到 u-boot 提示符。

在主机上设置串行端口连接,以从目标 LS1043a RDB 板捕获日志。
重置主板以在 bank 0 上启动 u-boot,假设在主 bank 0 上闪存了一个有效的 u-boot 映像。

  1. 使用 u-boot 命令将图像复制到 NOR 闪存备用库

sete uefi 'tftp 80000000 LS1043ARDB_EFI.fd; erase 0x64400000 0x644FFFFF ; cp.b 80000000 0x64400000 $filesize'

sete rcw 'tftp 80000000 rcw_uefi_1500.bin; erase 0x64000000 0x640FFFFF ; cp.b 80000000 0x64000000 $filesize'

sete ppa 'tftp 80000000 ppa.itb; erase 0x64500000 0x645FFFFF ; cp.b 80000000 0x64500000 $filesize'

sete dtb 'tftp 80000000 fsl-ls1043a-uefi-rdb.dtb; erase 0x65B00000 0x65BFFFFF; cp.b 80000000 65B00000 $filesize'

运行 uefi

run ppa

运行 rcw

run dtb

注意:假设主机正在运行 tftp 服务器,并且相关文件已安装到位。rcw、uefi、dtb 和 ppa 图像也可以在上面共享的指南针链接中找到。

注意:确保 SD 卡插入板上的 SD 卡插槽。

  1. 重置 RDB 以从 NOR 闪存组 4 启动

=> cpld reset altbank

  1. 您应该会看到 UEFI 启动提示,如下图所示。输入 2 加载 Shell。
  2. 在 Shell 提示符下运行以下命令

外壳> FS0:

 

外壳> ls

  1. 您应该会看到 SD 卡上的 grub 可执行文件和配置文件的列表。

在 LS1043a RDB 上通过 PXE 启动 Linux:

注意:PXE 启动需要 atftpd 或 tftpd-hpa 作为 tftp 服务器才能正常工作。不支持 tftpd。

  1. 通过输入 grub 可执行文件的名称来加载 grub。

Shell> grubaa64.efi

  1. 在 grub 提示符下,设置 TFTP 传输的服务器和客户端 IP。

grub> set net_default_server=

grub> net_add_addr eno0 efinet0

  1. 加载 grub 配置。

grub> configfile (hd3,msdos1)/ls1043a-grub.cfg

  1. 列出了 Grub 菜单。选择 liinux 启动的条目。请参阅下面的快照以供参考。
  2. Linux 启动大约需要 7-8 分钟。数据传输速度约为100 KB/s。
QorIQ LS2 设备回复:LS ARMv8 平台上的 UEFI 引导加载程序

看起来 grub 映像和 grub 配置文件的链接不再有效?你能检查一下吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:30 AM
更新者: