1128526_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1128526_zh-CN

1128526_zh-CN

适用于 KV4x、KV5x、MC56F84xxx 和 MC56F82xxx 的两个或多个 eFlexPWM 同步<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

文档介绍了如何基于MC56F84789实现两个eFlexPWM模块的同步,并给出了从示波器复制的PWM信号波形,可以看出eFlexPWMA和eFlexPWMB的所有PWM信号都是同步的。

对于 eFlexPWMA,主同步信号用于同步 eFlexPWMA 的其他子模块。对于 eFlexPWMB 模块,eFlexPWMA 生成 PWMA0_TRIG 信号(与 eFlexPWMA 的主同步信号相同),PWMA0_TRIG 信号通过交叉开关连接到 PWMB0_EXT_SYNC、PWMB1_EXT_SYNC、PWMB2_EXT_SYNC。

回复:KV4x、KV5x、MC56F84xxx 和 MC56F82xxx 的两个或多个 eFlexPWM 同步<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我使用直接地址编写了相同的代码,PWM 对所有子模块都运行良好。

像这样,(*(volatile uint16_t *) 0x40033002U) = 0; //PWMA_SM0Initial 0
我可以监控寄存器 PWMA_SMnSTS 来了解 pwm 寄存器的加载是否正确。这样,寄存器重新加载错误标志就不会被启用。

使用结构体时同样不起作用(在 ARM 系列控制器中,所有寄存器映射都是通过结构定义完成的)。

基地址->SM[0].VAL0 = 0;

如果我使用这种配置设置,我可以在寄存器 PWMA_SMnSTS 中看到寄存器重新加载错误标志设置。

请调查一下这个问题。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 09:23 AM
更新者: