本文档介绍了 LS2085/LS2080 目标板启动期间支持新型 DDR4 SDRAM 的 DDR 控制器配置。这些部分描述如下,与 LS2085/LS2080 处理器上的新 SDRAM 设置相关的 DDR 控制器内存映射寄存器;使用 QCVS 工具中提供的“DDR 内存控制器配置”工具根据制造商提供的新 DIMM 数据表或 SPD 计算基本 DDR 控制器配置参数;使用 DDR 验证(DDRv)工具通过逐步细化初始 DDR 配置直至最佳配置来验证和优化 DDR 配置;使用 DDR 控制器优化配置参数修改 CodeWarrior 初始化文件和 u-boot 源代码。
有没有类似的文档来配置LS1088A Bring up的控制器?
具体来说,我被困在最后一步(“5.使用自定义 DDR 配置参数移植 U-BOOT 源”。我的主板不使用 SPD。我的主板使用“分立 DRAM”。
有没有文档描述基于分立 DRAM 在 U-Boot 中配置 DDR?