1127680_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1127680_zh-CN

1127680_zh-CN

BD-SL-i.MX6 运行 Qt 5.4(Qt 公司出品)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

BD-SL-i.MX6 以前称为 SABRE Lite 板,是一种低成本的 i.MX6 开发平台。该主板的最佳特性之一是其提供的强大软件支持。这篇文章介绍了 QT 公司的 Qt5.4。下面的视频展示了Qt 公司的企业设备创建产品,这是一个针对 Qt 优化的预构建软件堆栈,可让您立即开始在真实设备上进行嵌入式 Linux 和 Android 开发的原型设计。该演示运行 Qt5.4,并且该图像可用于 BD-SL-i.MX6 以及我们的 Nitrogen 系列产品。以下是一段简短的视频,展示了部分功能:

上面的视频展示了为嵌入式 Linux 创建的图像,更具体地说,是使用Yocto 项目和飞思卡尔社区 BSP 的工具构建的。因此,您的产品可以利用这些项目提供的软件包,并且您可以使用 Yocto 构建系统来集成您的组件并定制您的构建。

有关更多详细信息,请访问http://qt.io或http://boundarydevices.com/qt-for-device-creation/

概述
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 04:12 AM
Updated by: