1127680_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1127680_ja-JP

1127680_ja-JP

BD-SL-i.MX6 (Qt Company の Qt 5.4 を実行)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

BD-SL-i.MX6(旧SABRE Lite)ボードは、低コストのi.MX6開発プラットフォームです。このボードの最も優れた特性の1つは、利用可能な重要なソフトウェアサポートです。この記事では、QT CompanyのQt5.4についてご紹介します。以下のビデオは、 Qt Company のエンタープライズデバイス作成製品、つまりQtに最適化された事前構築済みソフトウェアスタックを示しています。これにより、組み込みLinuxおよびAndroid開発用の実際のデバイスでのプロトタイピングをすぐに開始できます。デモはQt5.4を実行しており、BD-SL-i.MX6とNitrogen製品ファミリーの画像が利用可能です。以下は、いくつかの機能を示す短いビデオです。

上のビデオは、組み込みLinux用に作成された画像を示しており、具体的には 、Yocto Project と The Freescale Community BSPのツールを使用して構築されています。このため、製品はこれらのプロジェクトによって提供されるパッケージを活用でき、Yocto ビルド システムを使用してコンポーネントを統合し、ビルドを調整できます。

詳細については、http://qt.io または http://boundarydevices.com/qt-for-device-creation/ をご覧ください

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:11 AM
更新者: