1127663_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1127663_ja-JP

1127663_ja-JP

例 MPC5748G レジスタ保護 GHS614<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
*添付文書「MPC5748G.pdfでのレジスター保護の使用方法」をお読みください
※詳しい説明はこちら
* この例では、レジスタMC_MEのロックとロック解除の方法を示しています。RUN_MC[3].R.
* 1 つのオプションはポインタを介してメモリに直接書き込むこと、2 番目のオプションは
* ヘッダー ファイル reg_prot.h のマクロを使用する場合
* ------------------------------------------------------------------------------
※テストHW:MPC574XG-324DS Rev.A + MPC574XG-MB Rev.C
※MCU:PPC5748GMMN6A 1N81M
* Fsys:160 MHz PLL
*デバッガ:Lauterbach Trace32
* 対象:internal_FLASH
*
********************************************************************************

全般
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 06:21 AM
更新人: