1127372_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1127372_ja-JP

1127372_ja-JP

Wi-Fiをフリースケールのi.MX 6に追加する方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

詳細については、http://www.silexamerica.com/freescale/index.html をご覧ください。


当社のフィールドアプリケーションエンジニアであるAndy C. Rossが、i.MX 6プラットフォームへのワイヤレス接続を実現する方法を示します。この6分間のビデオチュートリアルでは、Silexの評価キットである SX-6K3-EVK-SDを使用して、フリースケールプラットフォームでWi-Fiを簡単に有効にする方法を紹介します。


SX-6K3-EVK-SD は、Sabre Smart Devicesボード上のフリースケールのi.MX6プロセッサを搭載したワイヤレス無線モジュールとSilex無線ドライバを評価するための最適なプラットフォームを提供するように設計されています。


このビデオでは、i.MX 6 プラットフォームで Wi-Fi 接続を有効にする方法を順を追って説明します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

詳細については、http://www.silexamerica.com/freescale/index.html をご覧ください。


当社のフィールドアプリケーションエンジニアであるAndy C. Rossが、i.MX 6プラットフォームへのワイヤレス接続を実現する方法を示します。この6分間のビデオチュートリアルでは、Silexの評価キットである SX-6K3-EVK-SDを使用して、フリースケールプラットフォームでWi-Fiを簡単に有効にする方法を紹介します。


SX-6K3-EVK-SD は、Sabre Smart Devicesボード上のフリースケールのi.MX6プロセッサを搭載したワイヤレス無線モジュールとSilex無線ドライバを評価するための最適なプラットフォームを提供するように設計されています。


このビデオでは、i.MX 6 プラットフォームで Wi-Fi 接続を有効にする方法を順を追って説明します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 10:46 AM
更新者: