1127226_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1127226_zh-CN

1127226_zh-CN

KSDK SPI 主从控制器,带 FRDM-K64F<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

各位 Kinetis 爱好者,大家好!

 

飞思卡尔已经推出了Kinetis SDK ,我相信这对我们来说是一个很好的机会,可以利用这些驱动程序启动我们的新应用程序。这篇文章中包含的信息将向您展示如何根据简单的主从示例使用 SPI 驱动程序。

 

此处附加的示例是使用 KSDK 为KDS IDE开发的。要构建和运行示例,您可能需要考虑以下几点:

  • 安装KSDK:您需要KSDK v1.1.0安装在您的机器上。您可以在此处找到它。
  • 构建 KSDK 库并导入示例:在 KSDK 安装文件夹中,转到 doc 文件夹并查找 Kinetis SDK (KSDK) 入门文档。按照第5 节使用 Kinetis Design Studio IDE 运行演示的说明进行操作。了解如何构建和导入项目。


如果您还有其他问题,您可以在此帖子中找到有用的信息:

 

我希望您能从这篇文章中受益。

 

如果您有任何疑问,请告诉我

 

如果这篇文章对您有用,请毫不犹豫地点击“赞”按钮。

 

顺祝商祺!

阿德里安·桑切斯·卡诺

技术支持工程师

 


概述回复:KSDK SPI 主从控制器与 FRDM-K64F<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,Adrian,这个样本非常有用。但是,我使用的是SDK3.0+KDSK1.2.0,无法声明‘configure_spi_pins’。KDSK1.1.0 和 KDSK1.1.0 有区别吗?和 KDSK1.2.0?包含哪个文件“configure_spi_pins”?

非常感谢!

回复:KSDK SPI 主从控制器与 FRDM-K64F<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,艾德里安

对于这个例子,我该如何操纵时钟相位的配置?

谢谢

回复:KSDK SPI 主从控制器与 FRDM-K64F<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,Adrian,


很好的例子,

我对具有 SPI 通信的应用程序有疑问,需要在主模式下传输一个字节并接收 4 个字节,到目前为止我还没有遇到很多问题,但是当我获得字节时,我可以访问其中一个。我如何访问所有接收到的字节。

谢谢

回复:KSDK SPI 主从控制器与 FRDM-K64F<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,Adrian,

很好的样本。您是否有类似的示例程序,但 SPI-Slave 使用 DMA 传输而不仅仅是 IRS?

谢谢!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 12:36 AM
Updated by: