1127189_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1127189_zh-CN

1127189_zh-CN

MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MQX演示重新使用标准 MQX web_hvac 演示,使用 GT202 Wi-Fi 模块,设置为 SoftAP 模式。此示例展示了 MQX RTCS、DHCP 服务器和 Web 服务器在Kinetis MCU中运行,并采用 Atheros 驱动程序。客户端将能够连接到软接入点 (SoftAP),获取 IP 地址,然后使用 Web 浏览器查看 web_hvac 网页。用户指南包含在 ZIP 文件中。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MQX演示重新使用标准 MQX web_hvac 演示,使用 GT202 Wi-Fi 模块,设置为 SoftAP 模式。此示例展示了 MQX RTCS、DHCP 服务器和 Web 服务器在Kinetis MCU中运行,并采用 Atheros 驱动程序。客户端将能够连接到软接入点 (SoftAP),获取 IP 地址,然后使用 Web 浏览器查看 web_hvac 网页。用户指南包含在 ZIP 文件中。

通信基础设施回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我遇到了同样的问题:这取决于您安装哪个“补丁”......您没有带有 FRDMK22 补丁的文件(FSLMQX4.1_PATCH_GT202_3.0.2CS.exe 和 Setup_MQX4.1_GT202_3.0.2CS.exe)但我有这个带有 QCA4004.MQX.exe 补丁的文件)。

如果有人能分享所需的确切补丁(名称和链接)以及应用它们的顺序,那就太完美了!

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

对我来说,目前还没有,即使经过了很多小时(几天......) Smiley Sad

该演示与 IAR 和 FRDM K22 完美兼容,甚至与 .bin 兼容重建(throughput_demo)。

但之后,FRDM K64、MQX4.1 和 CW10.6 就没有任何进展了……

如果有人有更好的结果,请分享:smileywink:

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好,

你们中有人成功地使用带有 FRDM-K64F 板和 Kinetis Studio 环境的 GT-202 使这个示例工作吗?

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

你好,克里夫

我想在我的项目中包含一个 GT202 模块,但是遇到了问题。我正在使用 FRDMK64F 板和 MQX 4.1。我使用开发环境Kinetis Design Studio 3.0。您的移民运气好吗?你能在这个过程中帮助我吗?

谢谢克里夫

凯文·卡塞尔

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,托马斯

您是否按照用户指南中的步骤添加了 Qualcomm Wi-Fi 模块所需的 MQX 补丁?

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,克里夫,

你自己有取得什么进步吗?我发现自己也处于类似的境地。令人沮丧的是,直接与 Kinetis 开发板接口、运行 Freescale 操作系统的开发板尚未移植到 Kinetis Development Studio 中使用。

Larry

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,chinniwhites,

抱歉,我不清楚在哪里可以找到 web_hvac。web_hvac 演示是 MQX v4.1.1 及更早版本中包含的标准 MQX 演示。它位于 \demo\web_hvac。按照安装 GT202 PDK 的说明进行操作时,一步是安装 MQX v4.1.0。完成该步骤后,web_hvac demo 将包含在安装中。

当您安装 GT202 PDK 时,它不会修改 web_hvac 演示。它仍然是MQX安装中提供的原始演示。之前我解释过,此页面上的 SoftAP 演示基于 web_hvac 演示,然后进行了修改以使用 GT202 模块和 SoftAP 功能。如果您想查看 GT202 的更新 web_hvac,您可以使用此 SoftAP 演示作为示例。

由于此页面位于 DemoLab 社区空间,因此 MQX 支持团队不会注意到此处发布的评论。如果您对此 SoftAP 演示有任何疑问,请告诉我。如果您有其他有关 MQX 的问题,最好在https://community.freescale.com/community/mqx中创建新的讨论

谢谢!

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,克里夫,

看起来您指的是KSDK v1.1.0<>以下。Kinetis 软件开发套件 (KSDK) 是一个驱动程序、堆栈和 RTOS(如 MQX)库。Kinetis Design Studio (KDS)<> 是我们用于构建 Kinetis 应用程序的工具链。下面引用的示例位置是 KSDK 的一部分。

web_hvac 示例来自 MQX 与 KSDK 集成之前的 MQX 安装。目前是 MQX v4.1.1 或更早版本。当您按照 GT202 PDK 的安装说明进行操作时,您会发现 web_hvac 演示安装在 \Freescale_MQX_4_1\demo\web_hvac。我相信有计划将 web_hvac 演示移植到 KSDK 的 MQX,但它并不包含在最新的 KSDK v1.1.0 中。

然而,您应该知道GT202驱动程序尚未移植到KSDK。GT202 驱动程序和 PDK 是使用 MQX v4.1.0 开发的。如果您选择将 GT202 与 KSDK 一起使用,则需要移植驱动程序并使用 KSDK SPI 和 GPIO 外设驱动程序。或者,如果您使用 MQX v4.1,GT202 驱动程序已经为您移植。

谢谢!

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,克里夫,

是的,这个 SoftAP 演示项目使用 IAR,因为 GT202 MQX 示例项目使用 IAR。我不知道其他工具链的 GT202 MQX 示例项目。

但如您所知,MQX 包含一个用于 KDS 的 FRDM-K64F BSP 项目。您可以修改该项目并将 Atheros 驱动程序添加到 GT202 的 BSP。您可以使用 FRDM-K22F 的 GT202 示例 BSP 作为参考。为了集成驱动程序,还需要对提供的 BSP 文件进行一些更改。与 MQX 安装中的原始 FRDM-K22F BSP 文件相比,您可以找到对 GT202 FRDM-K22F BSP 文件所做的更改。然后在您的 K64 BSP 中进行类似的更改。

SoftAP 应用程序示例基于 MQX 中包含的 web_hvac 演示。该演示还包含针对 FRDM-K64F 的 KDS 项目。因此,您的应用程序可以从该演示项目开始,然后从 SoftAP 演示中复制源文件。使用 BSP 中的 GT202 驱动程序,您可以构建此 SoftAP 应用程序。

希望有帮助。谢谢

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

嗨,chinniwhites,

在 MQX 中,您可以在 BSP 中启用多个 ENET 设备。但我不知道有哪个例子可以证明 GT202 和有线以太网的兼容性。

我建议您在 MQX Space 中发布一个新问题,以便 MQX 支持人员能够了解并做出回应。

https://community.freescale.com/community/mqx

谢谢!

回复:MQX Wi-Fi SoftAP 演示<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

这确实很合适。我希望尽快在 IoTT 上线它!iot.freescale.com

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:50 AM
更新者: