1127189_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1127189_ja-JP

1127189_ja-JP

MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このMQXデモは、GT202 Wi-FiモジュールをSoftAPモードでセットアップした標準のMQX web_hvacデモを再利用しています。この例では、Atherosドライバを使用してKinetisマイクロコントローラで実行されているMQX RTCS、DHCPサーバ、およびWebサーバを示しています。クライアントは、ソフトアクセスポイントに接続し、IPアドレスを受け取り、Webブラウザを使用してweb_hvac Webページを表示できます。 ユーザーガイドはZIPファイルに含まれています。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このMQXデモは、GT202 Wi-FiモジュールをSoftAPモードでセットアップした標準のMQX web_hvacデモを再利用しています。この例では、Atherosドライバを使用してKinetisマイクロコントローラで実行されているMQX RTCS、DHCPサーバ、およびWebサーバを示しています。クライアントは、ソフトアクセスポイントに接続し、IPアドレスを受け取り、Webブラウザを使用してweb_hvac Webページを表示できます。 ユーザーガイドはZIPファイルに含まれています。

通信インフラストラクチャ日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私も同じ問題を抱えていました:それはあなたがどの「パッチ」をインストールするかによります....このファイルには、FRDMK22 (FSLMQX4.1_PATCH_GT202_3.0.2CS.exe から Setup_MQX4.1_GT202_3.0.2CS.exe) のパッチが含まれていませんしかし、私はこのファイルをQCA4004と一緒に持っていました。MQX.exeパッチ)。

誰かが必要な正確なパッチ(名前とリンク)とそれらを適用するためのオーダーを共有するべきなら、それは完璧です!

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私にとっては今のところありません、多くの時間(数日)の後でも...Smiley Sad

このデモは、IARとFRDM K22、さらには.binでも完璧です再構築(throughput_demo)。

しかし、その後、FRDM K64、MQX4.1、CW10.6は何もありませんでした...。

もし誰かがより良い結果を持っているなら、共有してくださいSmiley Wink

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ねえ皆さん

GT-202とFRDM-K64Fボード、Kinetis Studio環境を使用して、この例を動作させることに成功した方はいらっしゃいますか?

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはクリフ

GT202モジュールをプロジェクトに含めたいのですが、問題があります。FRDMK64FボードとMQX4.1を使用しています。Kinetis Design Studio 3.0という開発環境を使用しています。あなたは幸運にも移住しましたか?その過程で私を助けてもらえますか?

ありがとうクリフ

ケビン・カーセル

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはトーマス

ユーザーガイドの手順に従って、Qualcomm Wi-Fiモジュールに必要なMQXパッチを追加しましたか?

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはクリフ、

ご自身で何か進歩はありましたか?私も似たような状況に陥っています。Kinetis開発ボードと直接インタフェースし、フリースケールOSを実行するボードが、Kinetis Development Studioで使用するために移植されていないのは、ちょっとイライラします。

Larry

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはチンニホワイト、

web_hvacを見つける場所がはっきりしていなかったら申し訳ありません。web_hvacデモは、MQX v4.1.1以前に含まれている標準のMQXデモです。\demo\web_hvacにあります。GT202 PDKのインストール手順に従えば、MQX v4.1.0のインストールが1ステップです。その手順の後、web_hvacデモがインストールに含まれるようになります。

GT202 PDK をインストールしても、web_hvac デモは変更されません。これは、MQXインストールで提供されたオリジナルのデモです。先ほど、このページの SoftAP デモは web_hvac デモに基づいており、GT202 モジュールと SoftAP 機能を使用するように変更されたことを説明しました。GT202 の更新されたweb_hvacを確認したい場合は、この SoftAP デモを例に挙げることができます。

このページはDemoLabコミュニティスペースにあるため、ここに投稿されたコメントはMQXサポートチームに気づかれません。この SoftAP デモに固有の質問がある場合は、お知らせください。MQXに関する他の質問がある場合は、https://community.freescale.com/community/mqx で新しいディスカッションを作成することをお勧めします

ありがとうございます

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはクリフ、

KSDK v1.1.0を参照しているようです<>以下に。Kinetisソフトウェア開発キット(KSDK)は、ドライバ、スタック、およびMQXなどのRTOSのライブラリです。Kinetis Design Studio(KDS)<>は、Kinetisアプリケーションを構築するためのツールチェーンです。以下で参照する場所の例は、KSDK の一部です。

web_hvac例は、MQXがKSDKと統合される前のMQXインストールから来ています。現在はMQX v4.1.1以前です。GT202 PDKのインストール手順に従うと、\Freescale_MQX_4_1\demo\web_hvacにweb_hvacデモがインストールされています。web_hvacデモをMQX for KSDKに移植する計画があると思いますが、最新のKSDK v1.1.0の時点では含まれていません。

ただし、GT202ドライバーはまだKSDKに移植されていないことに注意してください。GT202ドライバーとPDKはMQX v4.1.0で開発されました。GT202 を KSDK と共に使用する場合は、ドライバーを移植し、KSDK SPI および GPIO ペリフェラル ドライバーを使用する必要があります。または、MQX v4.1を使用している場合は、GT202ドライバーがすでに移植されています。

ありがとうございます

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはクリフ、

はい、GT202 MQX サンプル プロジェクトが IAR を使用しているため、この SoftAP デモ プロジェクトは IAR を使用しています。他のツールチェーンの GT202 MQX サンプル プロジェクトを知りません。

しかし、ご存知のように、MQXにはKDS用のFRDM-K64F BSPプロジェクトが含まれています。そのプロジェクトを変更して、GT202 の BSP に Atheros ドライバーを追加できます。FRDM-K22FのGT202サンプルBSPを参考にすることができます。また、ドライバーを統合するために必要な、提供されている BSP ファイルにもいくつかの変更が加えられています。GT202 FRDM-K22F BSPファイルに加えられた変更は、MQXインストールの元のFRDM-K22F BSPファイルと比較して確認できます。次に、K64BSPで同様の変更を加えます。

SoftAP アプリケーションの例は、MQX に含まれている web_hvac デモに基づいています。このデモには、FRDM-K64FのKDSプロジェクトもあります。そのため、アプリケーションはそのデモ プロジェクトから開始し、SoftAP デモからソース ファイルをコピーできます。BSP に GT202 ドライバーを使用すると、この SoftAP アプリケーションをビルドできます。

それがお役に立てば幸いです。感謝

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはチンニホワイト、

MQX では、BSP で複数の ENET デバイスを有効にできます。しかし、GT202と有線イーサネットでそれを示す例は知りません。

MQXスペースに新しい質問を投稿して、MQXサポートスタッフがそれを認識し、回答できるようにすることをお勧めします。

https://community.freescale.com/community/mqx

ありがとうございます

日時:MQX Wi-Fi SoftAPデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

これは本当に適切です。これをできるだけ早くIoTTでライブにしたいです!Iot.freescale.com

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:51 AM
更新者: