1126699_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1126699_zh-CN

1126699_zh-CN

TWR-MCF51CN-KIT MQX 实验室常见问题解答 - 更新<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Freescale MQX 产品支持页面上的常规 MQX 常见问题解答页面

TWR-MCF51CN-KIT MQX 实验室常见问题解答

问:TWR-MCF51CN-KIT 演示和实验室教程需要哪些软件工具?

答:
TWR-MCF51CN-KIT 需要CodeWarrior for Microcontrollers 6.2 专业版(提供 30 天评估版)和6.2.2 补丁才能充分发挥演示和实验室的潜力。

6.2.2 版本有必要吗?
是的,6.2.2 补丁包含对 MCF51CN128 的必要支持。


CodeWarrior 特别版怎么样
?
由于微控制器特别版的代码大小限制(<64k),TWR-MCF51CN-KIT 的实验室将无法编译。

CodeWarrior 基本版和标准版怎么样?

这些版本将适用于实验室。

问:MQX 任务感知调试在哪里?

答: TAD 功能仅在 V2 核心或更高版本上可用。

问:为什么必须在 Processor Expert 更新后安装 CW 6.2.2 补丁?

答:由于处理器专家更新 3.05 中的一个错误,6.2.2 补丁必须
在 Processor Expert 之后安装。此问题已在 PE 3.06 或
之后。如果您在 6.2.2 补丁之前没有安装 PE,只需重新运行 6.2.2
再次安装补丁程序,问题就解决了。

问:我无法在我的电脑和主板之间建立以太网连接。我该怎么办?


一个:

1)插入电缆后,按下电路板上的重置按钮。

2)等待一两分钟,让您的计算机连接。

连接
使用以太网交叉电缆将电路板直接连接到您的计算机。
您必须等待一两分钟,以便您的计算机尝试获取
网络地址。由于您不再连接到网络
计算机最终将恢复为同一
子网作为板(169.254.xx)。

3)如果您有无线路由器,请将其禁用。

4) 在您的网络浏览器中禁用代理服务器设置。

说明:

连接后,您的计算机可能会报告连接受限或无连接,但它仍应可以工作。

如果其他方法都失败了,请按照快速入门指南的说明手动配置您的 IP 地址。

问:我正在使用 Windows Vista,当我在命令提示符中输入 telnet 时,它告诉我找不到该程序。它在哪里?

答: Windows Vista 中默认未启用 Telnet 客户端。要启用它,请执行以下步骤:

1. 转到开始 > 控制面板 > 程序和功能。
2. 选择“打开或关闭 Windows 功能”
3. 选中“Telnet 客户端”旁边的复选框,然后点击“确定”。

问:为什么调试器在执行实验时说遇到了非法断点,并且运行按钮不断闪烁?

答:这是 OSBDM 和 CW6.2.2 中的一个错误,当它遇到停止指令时会失去调试连接。代码仍在执行,因此不会影响实验室的运行。OSBDM 的新版本和安装说明即将推出。

消息由 amh 于2009-12-09 02:44 PM编辑

本文档由以下讨论生成: TWR-MCF51CN-KIT MQX Lab 常见问题解答 - 更新版

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 11:48 AM
Updated by: