1125902_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1125902_ja-JP

1125902_ja-JP

MCUXpresso IDEでSWOトレースを使用する方法<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SWOはSerial Wire出力で、Cortec-M3およびM4コアのデバッグインターフェースです。SWOトレースは、ターゲットを中断することなく、実行中のターゲットのメモリへのアクセスを提供します。標準のSWD接続に加えて、MCUから1つの追加ピンが必要です。デバッグ情報の送信は簡単です。SWOトレースの詳細については、 をご覧ください。

のドキュメントにはSWOトレース機能が詳細に説明されているため、私の記事では、LPCXpresso54114ボードに基づいて、MCUXpresso IDEでSWOトレースを使用する手順を示しています。

-必要条件:

MCUXpresso IDE v10.2.1 以降

LPC54114用のMCUXpresso SDK v2.4.1

LPCXpresso54114開発ボード

マイクロUSBケーブル

パソコン

-主に

     新しいSDKプロジェクトとSDKデモに基づくSWOトレースの使用

3.1 NEW SDKプロジェクトに基づくSWOトレースの使用

ステップ1.「Redirect printf/scanf to ITM」を有効にし、「retarget_itm.c」を追加

ステップ2.SWOピンを有効にする

ステップ3.SWOトレースクロックを有効にする

ステップ4.テキストを送信するコードを追加

ステップ5.プロジェクトのダウンロード

      Step6. Configure MCUxpresso IDE

3.2SDKデモに基づくSWOトレースの使用

BR

アリス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:25 AM
更新人: