1125575_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1125575_zh-CN

1125575_zh-CN

示例 MPC5777M MCAN 简单 TX/RX GHS614

********************************************************************************
* 详细说明:
*
* 配置 MCAN 来传输和接收 CAN 消息。
*
* 在此配置中,MCAN_1 传输一条消息。MCAN_2接收消息。
*
* MCAN_1 每 1 秒发送一次消息。该间隔由 PIT 生成。
* 单个 TX 缓冲区用于发送 n 个字节。每次
* 传播。发送两个标准 ID 和 2 个扩展 ID。
*
* MCAN_2 配置为接收消息,使用 SW 轮询。
* 定义了2个标准和2个扩展ID过滤表。经典过滤器
* 配置已设置,表示过滤器 ID 和掩码。
* 具有匹配标准 ID 的消息被接收到 RXFIFO_0 中,具有匹配
* 扩展ID然后存储在RXFIFO_1中。
*
* EVB连接:
*
* J37 和 J38 至位置 1-2,将 MCAN1 TX/RX 连接至收发器
*
* P15-1 上的 CAN0-CANH 至 P14-1 上的 CAN1-CANH
* P15-2 上的 CAN0-CANL 至 P14-2 上的 CAN1-CANL
*
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
* 测试硬件:MPC5777M,MPC57xx主板+MPC5777M_512DS迷你模块
* 掩码组:0N78H
* 目标:internal_FLASH
* Fsys: 600 MHz PLL1,带 40 MHz 晶振参考,
* core2 以 200MHz 的频率由 PPL1 生成
* 终端:无
********************************************************************************
修订历史:
1.0 2017年1月5日 PetrS MCAN示例的初始版本
********************************************************************************************/

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 07:30 AM
Updated by: