1125544_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1125544_ja-JP

1125544_ja-JP

大容量記憶装置ホストの例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

形容

この例では、大容量記憶装置クラス デバイス (USB フラッシュ ドライブ) を列挙する大容量記憶装置クラス ホスト モード デバイスを実装します。デバイスの最初のセクターを読み取り、そのデータの hexdump スタイルのリストを端末に表示します。

 

コンパイラのビルド構成

この例を構成するソフトウェアは、さまざまな開発ボードで動作するように設計されています。したがって、コンパイラは、使用している開発ボードを対象とするイメージをビルドするように構成する必要があります。このセクションでは、サポートされている各コンパイラに対してこれらのビルド構成を設定する方法について説明します。

 

LPCXpresso IDE

プロジェクトを構成する

[Project Explorer] ウィンドウで BSP プロジェクトを右クリックします。
「Build Configurations」-「Set Active->」>をクリックします(次の表の構成を参照)。
これらの手順を CDL、nxpUSBlib、および CD で繰り返しますExample_MassStorageHost

MCU の構成
Project ExplorerウィンドウでExample_MassStorageHostプロジェクトを右クリックします。
Properties->C/C++ Build->MCU settings->をクリックします(下表の構成を参照)。

インデクサーを構成する
[Window]-[>Preferences]-[>C/C++]-[>Indexer]-[Use active build configuration]をクリックします>

 

BSPの

CDLの

nxpUSBlib

Example_MassStorageDevice

MCU

LPC1850  / Hitex

LPC18xx_HITEX

LPC18xx

LPC18xx_Host

LPC18xx

LPC1850

LPC4330  / Xplorer

LPC4330_Xplorer

LPC18xx

LPC18xx_Host

LPC18xx

LPC4330

LPC4350  / Element14

LPC1435_ELEMENT14

LPC18xx

LPC18xx_Host

LPC18xx

LPC4350

LPC1768 / MCB1700

LPC1768_MCB1700

LPC17xx

LPC17xx_Host

LPC17xx

LPC1768

LPC1768  / LPCXpresso

LPC17xx_LPCXpressoRevB

LPC17xx

LPC17xx_Host

LPC17xx

LPC1768


注意:
LPC18xx CDLは、LPC43xxパーツを保持するボードで使用されます。これは、LPC43xx CDLが現在実験段階であるためです。LPC18xx USBライブラリは、両方の部品が同じコントローラーを共有しているため、使用されます。

Keil uVision 4 IDE

バッチビルドの設定

 

[Project->Batch Build...] をクリックします。
BSP プロジェクトを展開して、プロジェクト ターゲットの一覧を表示します。
適切なチェックボックスをオンにして、プロジェクトターゲットを選択します(以下の表のターゲットリストを参照)。
これらの手順を CDL、nxpUSBlib_Host、および Example_MassStorageDevice で繰り返します

BSPの

CDLの

nxpUSBlib_Host

Example_MassStorageDevice

LPC1850  / Hitex

HITEX1800

LPC18xx

LPC18xx_Host

HITEX1800

LPC1768 / MCB1700

MCB1700

LPC17xx

LPC17xx_Host

MCB1700

 

ボードの接続と構成

LPC18xx_HITEX(LPC1850ハイテックス評価ボード)古いA2デザイン

回路図 ./BSP/schematics/HITEX_SCM_LPC1850EVA-A2-2.pdf

JTAGをX4JTAGとマークされた20ピンレセプタクルに接続します
USBフラッシュドライブをX10とマークされたタイプAレセプタクルに接続します
9ピンシリアルケーブルをUARTX1とマークされたレセプタクルに接続します。このケーブルのもう一方の端を、ターミナルプログラムを実行しているPCに接続します。
ボードに電力を供給するには:
電源付きUSBケーブルのタイプB側をX13とマークされたレセプタクルに接続します
又は
X14とラベル付けされたDCコネクタに5vを供給します

 

LPC18xx_HITEX(LPC1850 Hitex Evaluation Board)新しいA3デザイン

回路図 ./BSP/schematics/HITEX_Final_LPC1850EVA-A3.pdf

 

LPC1768_MCB1700 (Keil MCB1700 開発ボード)

回路図: ./BSP/schematics/mcb1700-schematics.pdf

ジャンパ設定
  E/U1-2
UMODE1-2
D-ホスト
D+ホスト
VBUS1-2
VDDIO1-2
VDDREG1-2
ISPの次の項目を削除

JTAGデバッガを20ピンJTAGまたは10ピンCortexデバッグコネクタに接続します
ボード上のCOM0とターミナルプログラムを実行しているPCとの間に9ピンシリアルケーブルを接続します。ボーレート = 9600
USBフラッシュドライブをHOSTとマークされたタイプAレセプタクルに差し込みます
ボードに電力を供給するには:
電源付きUSBケーブルのタイプB側を「デバイス」というラベルの付いたタイプBレセプタクルに接続します
又は
JTAGとCOM0レセプタクルの間の-VIN+ピンに5Vを供給
ボードに電力が供給されると、次のLEDが点灯します。

100MHzの
USCの

 

LPC17xx_LPCXpressoRevB (LPCXpresso Rev B ベース ボード上の LPCXpresso LPC17xx)

概略図: ./BSP/schematics/LPCXpressoLPC1769revB.pdf

 

LPCXpresso LPC1769ボードをJ4というラベルの付いたコネクタに差し込みます。
LPCXpressoベースボード
JTAG LPCXpresso LPC1769のJ3というラベルの付いたミニUSBレセプタクルに接続します

Embedded Artistsのユーザーガイドに従ってベースボードを設定します
ベースボードのJ61とマークされたジャンパーブロックにジャンパー1-2、3-4、5-6を取り付けます
USBフラッシュドライブをベースボードのJ60とマークされたタイプAレセプタクルに差し込みます
USBケーブルのミニタイプB側をUSB-シリアルレセプタクルに接続します
X3 とラベル付けされたベース ボードと PC の USB レセプタクルのタイプ A エンド。
USBケーブルをボードに接続すると、次のLEDが表示されます
点灯:
LED25(VBUSの)
LED26(3.3vレール)
      

 

PCを設定する

Windows XP、Vista、または 7 を実行している PC を使用して、Teraterm や Hyperterm などのターミナル エミュレーション プログラムで表示できるランタイム診断を表示します。これらのプログラムのボーレートは 9600 に設定する必要があります。

 

サンプルをビルドしてデバッグする


LPCXpresso IDE

IDE のプロジェクト エクスプローラー ウィンドウで、Example_MassStorageHost プロジェクトを右クリックし、[As->C/C++ MCU Application のデバッグ] を選択します。
IDEのメイン・ウィンドウで、「実行」→「再開」>をクリックして、アプリケーションの実行を開始します

 

Keil uVision 4 IDE

「バッチ・ビルド」ウィンドウで、「コンパイラ・ビルド構成」の説明に従ってプロジェクト・ターゲットを選択し、「ビルド」をクリックします
IDEのメイン・ウィンドウで、「デバッグ」>「デバッグ・セッションの開始/停止」をクリックし、「デバッグ」>実行をクリックします。

 

この例の実行方法と検索対象

この例を最初に実行すると、ターミナルウィンドウに次のように表示されます。
大容量記憶装置ホストのデモを実行しています。

 


フラッシュドライブが接続されると、ターミナルウィンドウが表示されます
次のようなものがあります。

 

デバイスが接続されています。

 

合計 LUN: 1 - デバイス内の最初の LUN を使用。
ベンダー「USB」、製品「フラッシュディスク」
列挙された大容量記憶装置。

 

準備が整うまで待っています...

 

容量を取得しています...

 

1957887 512 バイトのブロック。

 

最初のブロックの内容:

 

33 C0 8E D0 BC 00 7C FB 50 07 50 1F FC BE 1B 7C 3.....|.P.P....|
BF 1B 06 50 57 B9 E5 01 F3 A4 CB BD BE 07 B1 04 ...捕虜。。。。。。。。。。。
38 6E 00 7C 09 75 13 83 C5 10 E2 F4 CD 18 8B F5 8n.|.u..........
83 C6 10 49 74 19 38 2C 74 F6 A0 B5 07 B4 07 8B ...それ.8,t.......
F0 AC 3C 00 74 FC BB 07 00 B4 0E CD 10 EB F2 88 ..<.t...........
4E 10 E8 46 00 73 2A FE 46 10 80 7E 04 0B 74 0B N..F.S*.F.(英語)~..t.
80 7E 04 0C 74 05 A0 B6 07 75 D2 80 46 02 06 83 .~..t....u..F...
46 08 06 83 56 0A 00 E8 21 00 73 05 A0 B6 07 EB F...V...!.s.....
BC 81 3E FE 7D 55 AA 74 0B 80 7E 10 00 74 C8 A0 ..>.}U.T.(英語)~..t..
B7 07 EB A9 8B FC 1E 57 8B F5 CB BF 05 00 8A 56 .......W.......V
00 B4 08 CD 13 72 23 8A C1 24 3F 98 8A DE 8A FC .....r#..$?.....
43 F7 E3 8B D1 86 D6 B1 06 D2 EE 42 F7 E2 39 56 C..........B..9Vの
0A 77 23 72 05 39 46 08 73 1C B8 01 02 BB 00 7C .w#r.9F.s.......|
8B 4E 02 8B 56 00 CD 13 73 51 4F 74 4E 32 E4 8A .N.V...sQOtN2..
56 00 CD 13 EB E4 8A 56 00 60 BB AA 55 B4 41 CD V......V.`..アラブ首長国連邦
13 72 36 81 FB 55 AA 75 30 F6 C1 01 74 2B 61 60 .r6..U.U0...T+A'
6A 00 6A 00 FF 76 0A FF 76 08 6A 00 68 00 7C 6A j.j..v..v.j.h.|j
01 6A 10 B4 42 8B F4 CD 13 61 61 73 0E 4F 74 0B .j..B....AASです。オット。
32 E4 8A 56 00 CD 13 EB D6 61 F9 C3 49 6E 76 61 2..V.....ある。。インバ
6C 69 64 20 70 61 72 74 69 74 74 69 6F 6E 20 74 61 蓋パーティション
62 6C 65 00 45 72 72 6F 72 20 6C 6F 61 64 69 6E ble.エラーロードイン
67 20 6F 70 65 72 61 74 69 6E 67 20 73 79 73 74 g オペレーティングシステム
65 6D 00 4D 69 73 73 69 6E 67 20 6F 70 65 72 61 em.オペラの欠落
74 69 6E 67 20 73 79 73 74 65 6D 00 00 00 00 00 tingシステム.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
00 00 00 00 00 2C 44 63 18 2E 07 C3 00 00 80 01 .....,Dc........
01 00 06 20 00 77 00 02 00 00 00 DE 1D 00 00 00 ... .w..........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA ..............U.

 


フラッシュドライブを取り外すと、ターニマルウィンドウが表示されます。
デバイスが接続されていません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:11 AM
更新者: