1125494_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1125494_ja-JP

1125494_ja-JP

「オンラインTV」と「ビデオオンデマンド」、i.MX6シングルボードコンピュータとAndroid Jelly Beanを使用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

今日、テクノロジーは進歩し、オンラインTV視聴にいくつかの新しい可能性が生まれています。iWaveの i.MX6 Pico-ITXボード とJelly Bean Androidは、そのようなソリューションの1つを提供します。今日、 i.MX6 Pico-ITXシングルボードコンピュータで動作するブラウザでオンラインTVを視聴できます。これは、Real Time Messaging Protocol(RTMP)を使用します。RTMPは当初、Macromediaによって開発された独自のプロトコルでした。これはTCPに基づいており、メディアサーバーとクライアント(Flashプレーヤー)間でビデオ、オーディオ、およびデータをストリーミングするために特別に設計されました。


現在、次のようなアプリケーションはこのプロトコルを使用しています。オンライン-tv-imx6-シングルボードコンピュータ

  • オンラインマルチプレイヤーゲーム
  • テキストおよびビデオチャットアプリケーション
  • 仮想会議アプリケーション
  • 同期型・対話型eラーニングアプリケーション(ビジネスシミュレーションゲームなど)

ウェブビデオ配信の初期の頃、ユーザーはビデオのプログレッシブ配信に頼らざるを得ず、ビデオのビットはサーバーとプレーヤー間の通信なしで「ブラインド」で一度に1パケットずつプレーヤーに配信されていました。ファイルの妥当な割合がディスクにダウンロードされると、プレーヤーはファイルの再生を開始します。しかし、プレーヤーがファイルが配信されているポイントに追いつき、再生が停止することがあまりにも多かった。


その結果、ストリーミングが作成されました。これは、ビデオがプレーヤーに渡され、通信と監視が強化され、プレーヤーとサーバーの間でリアルタイムで行われるモードです。プレーヤー側の帯域幅が劣化すると、サーバーに信号を送り、再生を再開するための適切な量のビデオパケットを取得できるようになるまで「バッファリング」します。


ここで言及する価値のあるRTMPの利点の1つは、マルチキャストサポートを提供できることです。企業を運営していて、企業ネットワーク内の 1 つのストリームを、ユーザーごとに新しい接続を開始せずに多くのユーザーに配信したい場合、RTMP は最適なテクノロジーです。


iMX6 PICO-ITX Android Jelly Beanを使用すると、「オンラインライブiptv放送」と「ビデオオンデマンド」を視聴できます。上のブロック図に示すように、Webブラウザはhttpを介してWebサーバにリクエストし、Webサーバはhttpを介してswfファイルをWebブラウザに送信します。その後、Flash PlayerはRTMPを使用してメディアサーバーに接続します。RTMPサーバーは、Flash Playerで再生されるデータをRTMP経由で送信します。


お気に入りのオンラインサービス(IP TV)が放送にRTMPプロトコルを使用している場合、iWaveのi.MX6SBCを使用してビデオストリームをライブで視聴できる可能性が高くなります。その動作原理は単純です:ビデオサーバーのアドレスを入力します。サーバーに接続するだけで、ビデオを含むネットワークトラフィックのみを消費し、ディスプレイユニットにストリーミングします。

オンラインライブIPテレビ:

「ロシア・トゥデイ」はIPTV放送 http://rt.com/on-air/rt-america-air/ の一つですこのIPTVは、Jelly Beanのブラウザでオンラインで視聴できます。

online-iptv-imx6

品質はHD、中、低のいずれかを選択できます。


ビデオ・オン・デマンド:

i.MX6 Pico ITX SBCは、ビデオ・オン・デマンド・サービスのRTMPもサポートしています。

「ドイチェ・ヴェレ」は、ビデオ・オン・デマンド・サービス・プロバイダーの1つです。このオンデマンドビデオは、Androidブラウザで視聴できます。http://www.dw-world.de/dw/0,,4756,00.html

それをクリックすると、ディスカバリードイツのビデオを見ることができます。

imx6-rtmp-リアルタイム-メディア再生


最後に、iWaveのi.MX6シングルボードコンピュータは、HDMIまたはLVDSディスプレイを介してビデオオンデマンドサービスとワールドワイドIPTV放送を提供することができます。


詳細やお問い合わせは、[email protected] に書面でお問い合わせいただくか 次のWebサイトをご覧ください。 www.iwavesystems.com.

http://http://www.iwavesystems.com/onlinetv-videoondemand-imx6-android

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:38 AM
更新者: