http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pOSluW6vHL8
Charbax于2010 年 6 月 22 日上传
http://genesiamericas.com展示了这款基于 ARM Cortex A8 的智能本设计,它由 Genesi 出品,Genesi 与 Pegatron 合作设计了最新一代 Freescale Powered Smartbook 设计的硬件。为了好玩,我们在适用于 ARM 处理器的最新版 Ubuntu 10.4 上通过高分辨率版本的 Citrix 查看器运行 Microsoft Office。这可以提供一键式在线软件即服务解决方案。想要在您的 ARM 笔记本电脑上运行任何 X86 应用程序吗?只需单击 Citrix 虚拟化内容,即可让一切顺利运行。理论上,应用程序可以通过网格进行处理,并且交付速度比基于单个 x86 处理器的设备快得多。
Genesi 提供硬件和软件集成解决方案,与 Future Electronics 相结合,他们可以为运营商、分销商提供完整的解决方案,包括完整的物料清单、制造设置以及使整个产品正常运行并销往市场。
Genesi 的主要 IP 是其 Aura 固件解决方案: http://www.genesi-usa.com/products/firmware
Genesi 固件产品 Aura 实现了运行时、可重入硬件抽象层,支持行业标准 IEEE 1275(OpenFirmware)和 UEFI 固件规范,并具有显著的附加功能。
这些附加功能可降低系统成本并加快硬件的上市时间。Genesi 为其他 Power Architecture 和 ARM 硬件供应商提供板级启动服务和固件,包括基于我们固件的 Linux 桌面。
Genesi 是积极的开源支持者,
多年来向 Debian、OpenSuSe 捐赠了大量硬件,
Gentoo、Crux 和许多其他 Linux 发行版。
Genesi 表示,他们非常积极地优化专门针对 ARM Cortex 的软件,通过将库移植到这些设备中的 NEON 单元,从而大幅提高速度。
Genesi 有一个开发者论坛: http://www.powerdeveloper.org
标准 YouTube 许可