1125300_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1125300_zh-CN

1125300_zh-CN

如何为 KSDK 和 PEx 项目的新 MQX RTOS 添加 MFS 和 Shell 支持<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好,

基于如何使用 KDS 和 KSDK 将 RTCS 添加到处理器专家项目,您可以在下面找到使用 KSDK1.2 和处理器专家将 MFS 和 Shell 包含到 KDS3.0 项目的步骤。

感谢Carlos_Musich提供的出色文档以及本文档的草稿。

此致,

艾萨克·阿维拉

文件系统回复:如何为 KSDK 和 PEx 项目的新 MQX RTOS 添加 MFS 和 Shell 支持<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

感谢 Isaac 的演讲。

我使用 Shell 和适用于 K60D100M micro 的 shell 创建了 KDS3.0 项目。KSDK 1.2.0。

我遇到的唯一问题是构建变量。

在 Properties\C/C++ Build\Build Variables 中缺少 KSDK_PATH(参见插入的图像)。

我创建了几个任务并在调试器下运行应用程序。调试器下没有 TAD 信息。

我知道,只需查看 TAD 信息,调试器就应该在运行后在任务内部的某个地方停止。

也许你已经解决了这个问题。

谢谢!

列昂尼德·博尔夏克。

Build variables.png

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 04:15 AM
Updated by: