1125180_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1125180_ja-JP

1125180_ja-JP

I.MX27 PDKボードの点滅<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX27 PDKボードの点滅

このチュートリアルでは、ATK を使用してブートローダーをフラッシュする方法を説明します。カーネルとルートファイルシステムをフラッシュするには、IMX27 PDK NAND Flashing RedBoot の指示に従ってください。

ATKの使い方

ATK(Advanced Toolkit)は、i.MX ボードのフラッシュメモリをプログラミングするためのWindowsソフトウェアです。

このセクションでは、フラッシュメモリを消去し、ブートローダをプログラムする手順について説明します。

1 - PCと i.MX ボードをシリアルケーブルで接続します。

2 - 一部のハードウェア構成 (スイッチ) は、ボードをフラッシュするために行う必要があります。

赤とクリームのスイッチを次のように設定します。
スイッチ SW5 -> 00000
スイッチSW4 -> 10000001

LinuxへのATKのインストール

ATKをダウンロード:

ダウンロード。 

ATKの抽出:

# unzip ATK_1_41_STD_installer.zip 

デフォルトのインストールプロセスを実行します。

#ワインSETUP.EXE 

Windowsマシン(C:\ Windows \ System32)からmfc42.dllとmsvcp60.dllを取得し、wine system32(/ root / .wine / drive_c / windows / system32)にコピーします。

ATKを実行します。

#ワインADSToolkit_std.exe 

次のステップ

カーネルとルートファイルシステムをフラッシュするには、 IMX27 PDK NAND Flashing RedBoot の指示に従ってください。


400px-External_boot_imx27.jpg

PS:SW5およびSW4では、「1」はボードの端に向かって選択されたキーを意味します。

3 - [スタート] - [プログラム] > - > AdvancedToolKit - > AdvancedToolKit] をクリックして ATK を実行します。


Atk1_imx27.png

次のオプションを設定します。
   デバイスメモリ-> DDR;カスタム初期ファイル -> (マークを外したままにする)
   通信チャネル -> シリアルポート(通常はCOM1)

4 - [Flash Tools]をクリックして、フラッシュメモリを消去、プログラム、またはダンプし、[GO]をクリックします。


Atk2_imx27.png

フラッシュ消去

1 - フラッシュメモリを消去するには、次の図に示すようにパラメータを選択します。

Imx27_pdk_atk3.PNG

2 - ボードの電源を入れ、消去を押します。

3 - フラッシュが消去されると、ATKはこのメッセージを表示します

Imx27_pdk_atk4.PNG

フラッシュプログラミング

次のステップは、以下の手順に従って、ブートローダーイメージをボードのフラッシュにプログラムすることです。

1 - 次の図に示すようにパラメータを選択し、[プログラム]を押します。

ブートローダーのバイナリイメージファイルは、ボードサポートパッケージに含まれています
プログラム、NAND、アドレスの設定:0x00000000

Imx27_pdk_atk5.PNG

2 - 画像ファイルフィールドに追加し、プログラムを押します。

3 - ATKを閉じ、ボードの電源を切り、下の写真に示すようにスイッチを戻します。

400px-Internal_boot_imx27.jpg

LinuxへのATKのインストール

ATKをダウンロード:

ダウンロード。

ATKの抽出:

# unzip ATK_1_41_STD_installer.zip

デフォルトのインストールプロセスを実行します。

#ワインSETUP.EXE

Windowsマシン(C:\ Windows \ System32)からmfc42.dllとmsvcp60.dllを取得し、wine system32(/ root / .wine / drive_c / windows / system32)にコピーします。

ATKを実行します。

#ワインADSToolkit_std.exe

次のステップ

カーネルとルートファイルシステムをフラッシュするには、IMX27 PDK NAND Flashing RedBoot の指示に従ってください。





i.MX2x
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:54 AM
Updated by: