NXPとフリースケールの合併により、以前は LPCマイクロコントローラに導入されていたNXP USB VID/PIDプログラムは、 Kinetisマイクロコントローラ と i.MX アプリケーションプロセッサに拡張されました。USB VID / PIDプログラムにより、USB-IFメンバーシップを持たないNXPのお客様は、NXP VIDで無料のPIDを取得できます。
NXP USB VIDプログラムを使用すると、ユーザーはNXP VIDを申請して、最大3つの無料PIDを取得できます。
詳細については、以下の サポートチケット と関連するFAQを作成してください。
ステップ1:会社名、PID、目的など、関連する詳細を含む サポートチケットを作成します。
ステップ2:NXPはリクエストを確認し、承認された場合はPIDを発行します。
手記: お客様からのご要望をいただいた瞬間から無料のVID/PIDを取得するまで、1ヶ月の遅れが発生する場合があります。
このVIDは、NXPポートフォリオのどのマイクロコントローラにも使用できますか?
>> いいえ。このプログラムは、Cortex MベースのLPCマイクロコントローラ・シリーズとKinetisマイクロコントローラ、およびCortex Aベースの i.MX アプリケーション・プロセッサ・シリーズのみを対象としています。
NXP VID/PIDプログラムを利用するメリットは何ですか?
>> USB-IFメンバーシップ不要
>> 10,000ユニットを超えない少量生産に有用
>> 市場投入までの時間を短縮
NXP VIDと発行されたPID/sをUSB認証に使用できますか?
>> NXP VIDを使用して製品を提出し、コンプライアンステスト用に発行されたPID / sを提出して、製品と組み合わせて認定USBロゴを使用する資格を得ることができますが、USB認定のために製品の登録時にNXPからVIDを使用するための書面による許可を提供する必要があります。さらに、USB-IFによる事前の承認を条件として、相互運用性を検証または有効にする目的で、NXP VIDと割り当てられたPID / sを使用できます。
NXP VID/PIDプログラムを使用する際の欠点は何ですか?
>>生産部数は10,000台を超えることはできません。詳細については、NXP VID アプリケーションを参照してください。
>> NXPからは、お客様ごとに最大3つのPIDを発行できます。3つ以上のPIDが必要な場合は、usb.org:http://www.usb.org/developers/vendor/ から独自のVIDを取得する必要があります
>> USB インテグレーターの一覧は、USB-IF のメンバーであるユーザーのみに表示されます。NXPは、USBインテグレータリストに表示される製品の選択を完全に制御できます。
How do I get the VID if I don't use NXP’s VID?
>> usb.org から自分だけのVIDを取得することができます。ぜひご来場ください http://www.usb.org/developers/vendor/
NXP VIDを使用する場合、USB-IFの商標登録およびライセンスロゴを使用するためのライセンスも取得できますか?
>> いいえ。NXPの法的契約に記載されているもの以外の特権は提供されません。USB-IFの商標登録およびライセンスされたUSBロゴを使用する場合は、以下の手順に従ってください。
1.会社はUSBベンダーである必要があります(つまり、USB ベンダー ID を取得します)。
2.USB-IF商標使用許諾契約を締結する必要があります。
3.ロゴが貼付された製品は、USB-IFコンプライアンステストに合格し、その会社名でインテグレーターリストに表示される必要があります。
NXP VIDと割り当てられたPIDを使用して、製品をコンプライアンステストに提出できますか?
>> はい、NXP VID と割り当てられた PID を使用して、USB-IF 認定のために製品を提出することができます。ただし、製品がコンプライアンステストに合格し、認定された場合、インテグレーターリストの「NXPセミコンダクターズ」の下に表示されます。また、商標登録およびライセンスされたUSB-IFのUSBロゴを使用することはできません。
NXPからPIDを取得するのにどのくらい時間がかかりますか?
>> 申請書が提出されてから NXP から PID を取得するまでに最大 4 週間かかる場合があります。
NXPが発行したPIDを使用して開発できるデバイスの種類に制限はありますか?
>> 本サービスでは、USBマイコンがNXP製品であることが必要です。
自分のアプリケーションに特定のPIDを選択/リクエストすることはできますか?
>> いいえ。NXPはそのような要求に対応できません。