1124758_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1124758_zh-CN

1124758_zh-CN

MTRCKTSBNZVM128 与 MTRCKTSPNZVM128 套件电机<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您是否想过 S12 MagniV 这两个开发套件中包含的电动机之间有什么区别?

 

58440_58440.pngpastedImage_1.png58441_58441.pngpastedImage_2.png

 

MTRCKTSBNZVM128:采用 S12 MagniV S12ZVM 的三相无传感器 BLDC 开发套件

MTRCKTSPNZVM128: 带 S12 MagniV MC9S12ZVML128 MCU 的三相无传感器 PMSM 开发套件

 

嗯,坦白说没有写。它们包括相同的电机型号45ZWN24-90

因此,从物理角度来看,这些电机是相同的,只是气隙中的磁通分布不同。对于 PMSM 来说它是正弦波,而对于 BLDC 电机来说它是梯形波。

两者的功率级相同,但控制策略不同。

配备 DevKits 的 Linix 电机实际上介于 PMSM 和 BLDC 之间,其磁通不是正弦波也不是梯形波。

 

更多信息和电机参数可在制造商产品页面找到:

http://www.linixmotor.com/3-3-Tool-Motor.html

概述回复:MTRCKTSBNZVM128 与 MTRCKTSPNZVM128 套件电机<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Xiang,

是的,MTRCKTSBNZVM128 和 MTRCKTSPNZVM128 套件之间没有任何实际物理差异。

电机是一样的。这种类型的电机作为 BLDC 出售,但其行为略微更适合 PMSM。

评估板和MCU也相同。


唯一的区别在于软件和适当的跳线设置。


是的,您甚至可以在 MTRCKTSBNZVM128 套件上运行 MC9S12ZVML128_PMSM_Sensorless_SingleShunt(AN5327)软件。

AN5327SW:

www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes-software/AN5327SW.zip

AN5327 快速入门指南:

http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/user-guides/AN5327-QSG.pdf

请注意,本文档中仍然存在拼写错误(已报告)——跳线 J57 和 J60 应位于位置 2-3。

请按照 QSG 检查板上的默认跳线位置,但 J57 和 J60 跳线除外。

注意:FreeMaster 的默认串行通道是板上的 USB-to-SCI 电路(J25)。如果使用OSBDM虚拟通道,请修改J27、J28跳线位置。

希望这对您有帮助。

祝你有美好的一天,
拉德克

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意:如果这篇文章回答了您的问题,请单击“正确答案”按钮。谢谢你!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

回复:MTRCKTSBNZVM128 与 MTRCKTSPNZVM128 套件电机<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

那么 MTRCKTSBNZVM128 和 MTRCKTSPNZVM128 除了电机之外在硬件上没有区别吗?

现在我有了 MTRCKTSBNZVM128,我可以在这个 EVB 上运行 MC9S12ZVML128_PMSM_Sensorless_SingleShunt(AN5327)项目吗?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 01:39 AM
更新人: