1124756_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1124756_ja-JP

1124756_ja-JP

KinetisデザインスタジオV1.1.1リリース!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

あいさつ

KDS の新しいリリース V1.1.1 は、http://www.freescale.com/kds の [ダウンロード] タブから入手できます

V1.1.1はフルリリースであり、今後はこの新しいリリースを使用することをお勧めします。V1.1.1は、Windows(7/8)、Linux(Ubuntu、RHE、CentOS用の32ビットバイナリ)をサポートしています。

14507_14507.pngpastedImage_2.png

新機能:

  • Linux RHE および CentOS のインストール (RPM)
  • KDSユーザーガイドを更新しました
  • P&Eのサイト処理を更新し、デバイスの増分サポートのサポートを可能にするために更新しました
  • P&E Ethernet接続デバイス(Cyclone MAX、TraceLink)の固定IPアドレス設定

詳細については、 V1.1.1 リリースノートを参照してください。

 

KDS V1.1.1リリースに加えて、 Processor ExpertおよびKinetis SDKをサポートするためのEclipseアップデートがあります。

14506_14506.pngpastedImage_1.png

  • Newlib-nano GNUライブラリのHEAPサイズのニーズに対する回避策を実装しました
  • Linux ホストのインクルードパス区切り文字を修正
  • いくつかのベア・プロジェクト・デリバティブのフラッシュ設定フィールド値を固定
  • ボード構成テンプレートを更新しました。

詳細については、 Update1 リリースノートを参照してください。

 

この.zipをダウンロードファイルを作成し、メニューの 「ヘルプ」>「新しいソフトウェアのインストール 」を使用して Eclipse/KDS にインストールします (更新は KDS Eclipse オンライン更新サイトでも入手できます)

 

14505_14505.pngpastedImage_0.png:

 

今後はKDS V1.1.1とEclipse/Processor Expert/SDK Update1を併用してください。KDS V1.1.0プロジェクトと設定はV1.1.1で使用できます。

 

よろしくお願いいたします。

Erich

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 12:50 AM
更新者: