このドキュメントでは、I.MX6ULL-EVKに基づくUSB電源の制御方法について説明します。
1. ハードウェア設計
USB OTGは、デバイスモード、ホストモード、またはデバイスモードとホストモードの両方を切り替えるように機能できます。
(a)USBOTGデバイスモード
USB OTGがデバイスモードとして機能している場合、USB OTG IDピンは抵抗でプルアップする必要があります。また、5V電源はMicroUSBのVBUSピンから供給され、MicroUSBは外部USB HOSTからの5Vです。
上の回路図から:-USB OTG1 IDをハイにすると、NMOSFET Q2SK3018のG / Sがオンになります。U1101 の ENA ピンが Low で、OUTA から 5V が出力されません。USB OTG1が外部USB HOSTに接続されている場合、5V電源がボードに入り、USB OTG1 VBUSピンに供給されます。
(b) デバイスモードとホストモードの切り替え
これは、USB OTGのデュアルロールとも呼ばれます。
MicroUSBをUSB TYPE-AB to USB TYPE-AFケーブルで差し込むと、USB OTG1が切り替わります
USBデバイスからホストモードへ。
このとき、USB OTG1のIDピンはローにプルダウンされ、NMOSFETのG / Sはローになります
オフにすると、U1101のENAピンがローにプルダウンされ、OUTAは5Vボリュームを出力しますtage
MicroUSBのVBUSピン。
(c)USB OTGホストモード
USB OTGがホストモードとして動作している場合、USB OTG1 IDピンは外部抵抗を接続してプルダウンするか、内部抵抗を使用してプルダウンします。外付け抵抗を使用する場合、2.2K/3.3Kオーム抵抗器をお勧めします。USB_OTG1_PWR は U1101 の ENA を有効にするために High を出力し、その後 OUTA は USB OTG1 VBUS に 5V を出力します。
i.MX6ULL-EVKでは、USB OTG2ポートはホストモードになるように設計されています。デザインの参考にすることができます。
USB_OTG2_PWRがハイになると、U1101は外部に5Vを供給します。
2. ソフトウェアの変更
このGPIO1_IO04は、USB OTG1電源の制御に使用できます。