1124263_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1124263_zh-CN

1124263_zh-CN

问答:i.MX6 上的 VPU 延迟如何<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

问:VPU 解码的延迟是多少

设备:i.MX6Q

操作系统:Linux
分辨率:1920x1080(高清)

帧率:30 FPS

功能:叠加信息。

输入/输出:8 位 / YUV 4:2:0 / NAL 流

配置文件级别:4.1。受约束的基线。I 和 P 帧支持。

一个:

它取决于H.264中的语法,包括num_reorder_frames,max_dec_frame_buffering,num_ref_frames,MaxDpbSize等。对于启动延迟:它涵盖了 vpu 驱动程序加载、分配缓冲区、初始化、在 iMX6/Linux 上解码第一帧少于 100ms。

本文档由以下讨论生成: VPU 延迟 i.MX6

i.MX6 四核Linux
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:38 AM
Updated by: