1124157_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1124157_ja-JP

1124157_ja-JP

AN12037 – LpcDeviceを検出できないのはなぜですか?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

AN12037は、USB DFUセカンダリブートローダーのLPCユーザーの間で一般的に採用されているソリューションです。ただし、お客様がデモ コードを実行すると、PC で LpcDevice の認識に問題があることがわかります。

シナリオ1:「LpcDeviceはデバイスマネージャーで非常に短時間で点滅し、その後永遠に消えます...“

シナリオ 2: 「デバイス マネージャーが LpcDevice を認識できません...」

 pastedImage_2.png

 

これは、デフォルトのデモコードセットDFUデバイスが5秒以内にしか存在しないためです。ユーザーは 、 USBを初期化解除する前に 、dfuコマンド( dfu-util.exe -l)を非常に速く入力する必要があります

pastedImage_3.png 

 

そのため、DFUデバイスの存在時間を増やすためにコードを変更することをお勧めします。

変える

if ( dwSysTicks > 5 )‍

~

if ( dwSysTicks > 30 )‍

 

理論的には、DFU の存在時間は 30 秒に増加します。したがって、DFUコマンドを入力するのに十分なタイムスロットを確保できます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 11:11 PM
更新者: