1124149_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1124149_ja-JP

1124149_ja-JP

例 MPC5566 ハードウェア ベクター モード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この例では、ハードウェア ベクトル モードを使用して LED のトグルを実行します。

 

*UPDATE* - 内部 RAM 機能が追加され、例外が修正されました。

*

* 詳細説明:

* - 1秒LED1トグル(emios割り込みを使用)

* - sw_button1経由のirq 0割り込みを使用したLED2トグル

* - IVOR10 経由の Decrementer を使用した 1 秒の LED3 トグル

* - 割り込みのハードウェアベクトルモード設定

*

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:MPC5566 EVBマザーボード、PPC5566 MVR132

* 対象 : 内部フラッシュ、内部RAM

* Fsys:80MHz PLL 8MHz水晶リファレンス付き

*

* ------------------------------------------------------------------------------

* EVB接続とジャンパー構成

*

* EVBマザーボードMPC5566

*

* LED1 D17

* LED2 A17

* LED3 C16

※SW1はピン2を使用し、AF19に接続しています

*

*********************************************************************************

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 04:45 AM
Updated by: