1123696_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1123696_zh-CN

1123696_zh-CN

自行编译MCU固件<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

我们的调试固件一般都是从nxp官网下载的。nxp.com/opensda。但有时我们想根据自己的要求修改bootloader和固件的源代码。因此我们引入开源项目daplink。Arm Mbed DAPLink 是一个开源软件项目,可以对在 Arm Cortex CPU 上运行的应用软件进行编程和调试。DAPLink通常称为接口固件,它运行在连接到应用MCU的SWD或JTAG端口的辅助MCU上。

它提供k20引导加载程序和接口固件以及k26引导加载程序和接口固件。很多frdm板子使用k20作为调试器,也有少数板子使用k26作为调试器。

开发板FRDM-K64

操作系统WIN10

 

steps

1.安装git、python2.7.11以上版本,将这两个软件添加到电脑系统环境变量中(必需),最好将python下的scripts文件夹添加到环境变量中,安装keil。DAPlink目前仅支持keil IDE

pastedImage_2.png

pastedImage_1.png

2.使用python安装pip,可以网上搜索教程

3.安装virtualenv,使用powershell(按住shift并单击鼠标右键),输入'pip install virtualenv'

4.之后命令都在powershell下完成。获取源代码。

输入' git clone https://github.com/mbedmicro/DAPLink '

注意:必须使用git下载代码,否则编译代码将失败。

它将在您的当前目录中生成一个 DAPLink 文件夹

pastedImage_3.png

5.进入目录。输入 'cd DAPLink'此文件夹下的 docs/DEVELOPERS-GUIDE.md 更详细地介绍了如何使用此 DAPLink

6.Create a virtual environmentInput ’virtualenv venv’

7.输入'venv/Scripts/activate.bat'来激活虚拟环境

8.安装必要的工具'pip install -r requirements.txt'

9.生成keil工程,

输入“progen generate -t uvision”

它将生成 projectfiles/uvision,进入该文件夹你会发现各种引导加载程序和固件。名字带‘bl’的是bootloader,名字带‘if’的是接口固件,要拖进mcu里。打开第一个关于k20的项目。编译完成后会生成一个bin文件。带有crc的bin文件就是我们要刻录或者拖拽的。对于名称“if”而言也是相同的。编译时会调用git命令。如果不将该命令添加到环境变量中,编译将会失败。

这是引导加载程序源代码

pastedImage_4.png

Bin文件

pastedImage_5.png

这是接口固件。

pastedImage_6.png

pastedImage_7.png

生成的bin文件中,‘0x’为固件地址。一般来说,DAPLink bootloader的默认固件地址是0x8000。从上图可以看到,这个宏定义的是DAPLINK_ROM_IF_START,所以我们要拖动的文件就是名称为‘0x8000’的文件。如果在引导加载程序中修改了固件起始地址,则接口固件也应进行相应的修改

把bootloader烧进k20,然后把接口固件拖进k20就可以看到这个结果了。

pastedImage_8.png

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:29 AM
Updated by: