最近搞了一个基于TWR-K20D50M的的USB MSD device bootloader, 可以打开文件夹CW中的K20D5下的.project来查看。
在原始的MSD的基础上移植了FAT过来。
其他IAR和Kinetis的其他chip没有测试,如果需要使用,一个是新增相关头文件,二是在bootloader.h中修改相应的MCU_K20D50M定义下的flash及ram配置
最近搞了一个基于TWR-K20D50M的的USB MSD device bootloader, 可以打开文件夹CW中的K20D5下的.project来查看。
在原始的MSD的基础上移植了FAT过来。
其他IAR和Kinetis的其他chip没有测试,如果需要使用,一个是新增相关头文件,二是在bootloader.h中修改相应的MCU_K20D50M定义下的flash及ram配置
但是现在有sdk,如果是全新开发的项目建议从sdk走。
可以的,只是主频不一样而已。
Hi Dawei
請問這個MSD可以使用在MK20DN512xxx10上嗎?
你好,尤先生。
您是否知道为什么引导加载程序在调试器中工作但在非调试器运行时失败?请检查此线程。https://community.freescale.com/message/365883#365883
很好,现在我们可以使用您的引导加载程序设计一个 K20 板并下载 FRDM-KL25Z 中使用的 OpenSDA 应用程序。我可以这么说吗?