1123474_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1123474_ja-JP

1123474_ja-JP

KDSを使用したFRDM-KL25のHello Worldベアメタルプロジェクト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

添付されているプロジェクトは、新しいKinetis Design Studioを使用したFRDM-KL25のシンプルなベアメタルプロジェクトです。KDSに関するすべての情報は、次の場所にあります。

 

Kinetis Design Studio

Kinetis Design Studio統合開発環境 (IDE)

 

このプロジェクトでは、ボードを 48MHz の PEE モードで動作するように構成します。SDA仮想シリアルポートに接続されているUART0は、割り込みモードで使用されます。

 

アプリケーションは端末に書かれていることをエコーし、文字r、g、またはbが入力されると、RGBledがそれぞれ変化します(赤、緑、または青)。

 

このプロジェクトがお役に立てれば幸いです。

 

よろしくお願いいたします。


全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 10:43 AM
更新者: