1122108_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1122108_zh-CN

1122108_zh-CN

问答:Android JB 4.3 支持三重显示(3 个显示器,相同内容)吗?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

问:
基于imx6 SDP做一个三重显示演示。3 个通道分别是 1 lvds 、 1hdmi 和 1 lcd ,操作系统是 Android JB4.3。双显示器工作正常,这两个屏幕都可以显示 Android 桌面。

设置如下。

setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init rw video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666 video=mxcfb1:dev=lcd,CLAAWVGA,if=RGB565 video=mxcfb2:off video=mxcfb3:dev=hdmi,1920x1080M60,if=RGB24 fbmem=10M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0androidboot.hardware=飞思卡尔

静态结构 ipuv3_fb_platform_data sabresd_fb_data[] = {

{ /*fb0*/

.disp_dev =“液晶显示器”,

        .interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB565,

        .mode_str = "CLAA-WVGA",

        .default_bpp = 16,

.int_clk=真,

.late_init = false,

        }, {

.disp_dev = "ldb",

        .interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB666,

        .mode_str = "LDB-XGA",

        .default_bpp = 16,

.int_clk=假,

.late_init = false,

   

        }, {

.disp_dev = "ldb",

        .interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB666,

        .mode_str = "LDB-XGA",

        .default_bpp = 16,

.int_clk=假,

.late_init = false,

        }, {

.disp_dev =“hdmi”,

        .interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB24,

        .mode_str = "1920x1080M60",

        .default_bpp = 16,

.int_clk=真,

.late_init = false,

   

        },

};

静态结构fsl_mxc_hdmi_core_platform_data hdmi_core_data={

        .ipu_id = 1, 

        .disp_id = 1,

};

静态结构fsl_mxc_lcd_platform_data lcdif_data = {

        .ipu_id = 0,

        .disp_id = 0,

        .default_ifmt = IPU_PIX_FMT_RGB565,

};

静态结构fsl_mxc_ldb_platform_data ldb_data={

        .ipu_id = 0,

        .disp_id = 1,

.ext_ref = 1,

.模式=LDB_SEP1,

.sec_ipu_id=1,

.sec_disp_id = 0,

};

一个:

Android BSP 不支持三重显示,因此内核的更改不会使第三个显示器工作。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:25 AM
更新人: