1121840_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1121840_ja-JP

1121840_ja-JP

Processor Expert RAppID Suite for the MPC5777M and S32 Design Studio Integration マルチコアの例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このアプリケーションは、Processor Expert (PE) RAppID Suite for MPC5777M 初期化ツールと S32 Design Studio for Power v1.1 の統合を示します。

このプロジェクトには、RAppID プロジェクトと RAppID Workspace フォルダが別々に含まれています。

 

171054_171054.png

 

 

このマルチコア プロジェクトは、最初にデバイス (PinMux、クロック、PIT タイマー) を初期化します。各コアは、異なる期間の 1 つの LED で切り替わります。

Z4_0コア:LED1...GPDO[0]

Z7_0コア:LED2 ...GPDO[1]

Z7_1コア:LED3 ...GPDO[2]

 

 

PE RappID(オープンインクルードワークスペース)でデバイスの初期化を調整し、コードを生成し、最終的にS32DSでプロジェクトを再構築できます。

 

手記:

  • PE_Types.hを生成させないでくださいファイルには VLE 以外の命令が混在しているため、S32DS コンパイラではビルドできません。
  • リンカコマンドファイルの生成を無効にする必要があります。そうしないと、S32DS GCCリンカが理解できないHighTec固有のキーワードが生成されます。

 

HWのテスト:       MPC5777M-512DS、MPC57xxマザーボード

MCU:             PPC5777MQMVA8 0N78H

Debugger:    PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

ターゲット:         デバッグ(内部フラッシュ)

EVB接続: P8.0 に接続された USER LED1、P8.1 に接続された LED2、P8.2 に接続された LED3

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このアプリケーションは、Processor Expert (PE) RAppID Suite for MPC5777M 初期化ツールと S32 Design Studio for Power v1.1 の統合を示します。

このプロジェクトには、RAppID プロジェクトと RAppID Workspace フォルダが別々に含まれています。

 

 

 

このマルチコア プロジェクトは、最初にデバイス (PinMux、クロック、PIT タイマー) を初期化します。各コアは、異なる期間の 1 つの LED で切り替わります。

Z4_0コア:LED1...GPDO[0]

Z7_0コア:LED2 ...GPDO[1]

Z7_1コア:LED3 ...GPDO[2]

 

 

PE RappID(オープンインクルードワークスペース)でデバイスの初期化を調整し、コードを生成し、最終的にS32DSでプロジェクトを再構築できます。

 

手記:

  • PE_Types.hを生成させないでくださいファイルには VLE 以外の命令が混在しているため、S32DS コンパイラではビルドできません。
  • リンカコマンドファイルの生成を無効にする必要があります。そうしないと、S32DS GCCリンカが理解できないHighTec固有のキーワードが生成されます。

 

HWのテスト:       MPC5777M-512DS、MPC57xxマザーボード

MCU:             PPC5777MQMVA8 0N78H

Debugger:    PeMicro USB-ML-PPCNEXUS

ターゲット:         デバッグ(内部フラッシュ)

EVB接続: P8.0 に接続された USER LED1、P8.1 に接続された LED2、P8.2 に接続された LED3

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 06:16 AM
Updated by: