1121816_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1121816_ja-JP

1121816_ja-JP

FRDM-S32K144 EVB型<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

S32Kの需要創出を加速し、グレートチャイナでの緊急評価要求をサポートするために、現地で1バッチのボードを構築します。これらのボードは、私たちの潜在的な機会にのみ無料で配布されます。ボードは中国の現地パートナーによって作成され、AEおよびFAEチームによって検証されています。この種のボードについて質問がある場合は、China Auto CASまたはAuto MCUマーケティングにアクセスしてサポートを受けてください。

1. 取締役会の概要

 

170912_170912.pngpastedImage_5.png

2.ピン配置

170914_170914.pngpastedImage_8.png

170915_170915.pngpastedImage_9.png

3. テストポイント

170916_170916.pngpastedImage_10.png

4. ブロック図

170913_170913.pngpastedImage_6.png

3. NXP公式のS32K EVBとこのFRDM-S32K144ボードの主な違いは、OpenSDAファームウェアとCAN PHYです

    • このボードの元のOpenSDAファームウェアはMBED製であり、S32DSではサポートされていないため、PEmicro OpenSDAファームウェアに変更する必要があり、その後、S32DSを開発に使用できます。

 

    1. USBケーブルを抜きます(接続されている場合)。
    2. リセットボタンを押し続けます。
    3. USBホストからOpenSDA USBポートにUSBケーブルを差し込みます。
    4. RESET / Bootloaderボタンを放します。
    5. リムーバブル・ドライブは、ホスト・ファイル・システム内に BOOTLOADER のボリューム・ラベル付きで表示されます。
    6. アタッチされたファームウェア「DEBUG-FRDM-K64F_Pemicro_v108a_for_OpenSDA_v2.0.bin」をリムーバブルドライブ にドラッグアンドドロップするか、コピーして貼り付け ます。
    7. USBケーブルを取り外し、再度接続します。
    8. これで、OpenSDAアプリケーションが実行されているはずです。
  • CANの物理的特性は異なります。このボードはスタンドアロンの CAN PHY を使用していましたが、CAN SBC は使用していません。デバッグについては、SCHファイルを参照してください。

 

元の添付ファイルは次の場所に移動しました dmeo2.rar

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 06:04 AM
Updated by: