1121747_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1121747_ja-JP

1121747_ja-JP

Test I.MX6dq in 512M memory <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

►メモリサイズを512Mに変更するためのU-boot構成の変更方法

•u-boot memsize configureを変更するだけで済みます。

#define PHYS_SDRAM_1_SIZE                                  

                  (1u * 512 * 1024 * 1024)

► 512Mと1024MでパフォーマンスツールAntutuテストシステムを使用します。

1.png

* 各テスト後の空きメモリの統計。

* 改善テストでは、GPU リザーブの物理メモリ サイズを 192M から 128M に縮小します

► システムの起動予約。(静的)

    2.png

► DMA割り当てページと mem ページ。ダイナミック)

3.png

ページ 割り当て <292392K に使用

► Browser speed

* 512Mでのブラウズ速度は1024Mとほぼ同じです

► Conclusion:

  このパフォーマンスは、512M の物理メモリを使用する場合に許容されます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 11:28 AM
更新者: