中国には「GoKit」と呼ばれる人気のWIFIプラットフォームがあります。このテストキットは、カスタマイズされたアプリケーションを実行するために使用できます。WIFI通信だけでなく、キットは他の機能もサポートしています。インターフェイスは、以下に記載されています。
GoKitインターフェース:
FRDM-KL02を使用してこのキットと通信し、WIFI通信アプリケーションを実行しようとしています。ボード接続は以下のようにします。
このプラットフォームには 2 つの実行モードがあります。1つはAirLinkモード、もう1つは通常の実行モードです。AirLinkモードは、WIFI通信またはペアリングに使用されます。
AirLinkモードの手順に移動します。
コマンド・フォーマット
HOF:2バイト、値0xFFFF
長さ:2バイト
Cmd:1byte
SN:1byte
フラグ:2バイト
データ:Xbytes
チェックサム:1バイト
詳細なコードについては、参考のために別のスレッドを投稿します。