1120663_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1120663_ja-JP

1120663_ja-JP

i.MX51 WinCE6 NAND高速ブート(BINFS対応)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

従来のファイルシステムでは、WinCE イメージはシグナルファイル「NK.NB0"/"NK.BIN」と表示されます。また、ストレージにNANDフラッシュを使用する場合、XIPに対応できないため、合計で「NK.NB0" を実行する前に RAM にコピーする必要があります。EBOOTはこのコピーを行います。このように、長い起動時間と大きなサイズのRAM要件という2つの主な不足があります。WinCE イメージが大きい (より多くの機能が含まれている) 場合、これらの問題は重大になります。

BINFSは、これら2つの問題をうまく修正できます。32MBのRAMを使用して64MBのWinCEイメージを実行する機会が得られ、これにより最終製品のコストが削減されます。

BINFSファイルシステムでは、最終的なWinCEイメージはマルチBINファイルに分割され、EBOOTによってRAMにコピーする必要があるのはXIPKERNEL BIN(7MB未満)のみです。他の BIN のファイルは、デマンド ページング モードで動作します。これらのファイルは、実行が必要な場合にのみRAMにロードされます。

i.MX51Windows
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:28 AM
Updated by: