1120214_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1120214_zh-CN

1120214_zh-CN

低功耗模式,带 USB 唤醒<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Kinetis系列具有丰富的低功耗模式。客户可能会感到困惑,不知道如何从低功耗模式唤醒。

1) 在 VLPR、VLPW 中:NVIC 仍然对中断敏感,因此任何中断都会得到服务。

2)在停止、VLPS 状态下:设备只能通过USB唤醒中断唤醒。
3) 在LLS、VLLSx中:设备将无法从任何 USB 源 唤醒 。
4) LLWU 用于 唤醒 ,因此客户可以从任何可用的 LLWU 唤醒 源 唤醒 。


至于
USB模块,对于USB恢复事件有两种不同的中断。一个异步可以从低功耗模式 唤醒 ,由 USB 线路状态 的 变化触发。另一个是同步的,仅在检测到 K 状态(D+ = 0、D- = 1,表示全速)后 2.5 微秒触发。应用程序负责在需要时转换到低功耗模式,为此,它必须检查USB堆栈报告的设备状态。当在总线中检测到挂起条件时,将触发 SLEEP 中断并且堆栈将其状态更改为挂起;然后应用程序将转换到低功耗模式。当发生此 SLEEP 中断时,异步唤醒中断被启用,并在触发时被禁用(这是模块清除中断所必需的)。在正常情况下,同步恢复中断或复位中断将会随后被触发,导致堆栈状态转换为非挂起状态。然后应用程序就可以知道通信再次处于活动状态,并避免再次进入低功耗模式。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 06:07 AM
更新人: