在启动几秒钟后在 LCD 上显示位图是多个嵌入式系统的要求,u-Boot 支持此功能。不过目前Freescale的BSP上提供的代码只实现了对Linux上LCD控制器的支持。本页提供在 u-boot 上添加对 LCDC 支持的说明。
您可以在www.freescale.com上找到它。如果需要,请按照入门部分的说明进行操作。
安装 BSP 并首次运行 LTIB 后,就该更新 u-boot 了:
- 下载 u-Boot 补丁和规范文件。
-替换文件“u-boot.spec.in”位于
/config/platform/imx 由下载的 -复制“u-boot-2009.08-1273860148.patch”下载到/opt/freescale/pkgs
- 要提取源代码并应用补丁运行:
- 现在构建:
$./ltib-p u-boot -m scbuild
完成此步骤后,u-Boot 二进制文件(u-boot.bin)将保存在
使用新的 u-Boot 二进制文件和要显示的位图图像对 SD 卡进行编程。插入 SD 并运行:
$sudo dd if=/rpm/BUILD/u-boot-2009.08/u-boot.bin of=/dev/mmcblk0 bs=512
“/dev/mmcblk0” 应该根据您的主机进行替换,插入 SD 后使用“dmesg”来找出 SD 在您的主机上的位置。在发出 dd 命令之前将其卸载。
$sudo dd if="your_image".bmp of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=608
参数查找 608,跳过存储 uboot 的 SD(608x512)的前 608 个块。如果需要重新定位图像,还请更新环境变量“splashimage_mmc_init_block”,请参阅步骤 6。
从 SD 启动映像。
个性板设置:
12345678
SW22 -> 00000000
SW21 -> 11000000
调试板设置:
SW5,6,7,8,9,10->关闭
12345678
SW4 -> 10000001
打开开发板并停止在 u-boot 提示符处:
MX25 U-Boot >
更新 u-Boot 环境变量以使启动画面正常工作:
加载启动画面的内存地址:
MX25 U-Boot > setenv splashimage 0x80800000
板上的SD设备:
MX25 U-Boot > setenv splashimage_mmc_dev 0
SD 上存储位图的块,必须与步骤 4 中的块匹配。
MX25 U-Boot > setenv splashimage_mmc_init_block 0x260
要从 SD 卡读取的块数量取决于位图大小,即对于 308278 字节的位图,对于每块 512 字节的 SD,0x2B5 个块就足够了(308278 / 512)。
MX25 U-Boot > setenv splashimage_mmc_blkcnt 0x2b5
SD 卡块大小(以字节为单位):
MX25 U-Boot > setenv splashimage_mmc_blksize 512
保存环境变量:
MX25 U-Boot > saveenv
现在重新启动主板,您应该会在 LCD 上看到启动画面。
当 Linux 控制主板时,它会再次初始化 LCD 控制器和帧缓冲区。为了在 LCD 上保留启动画面,您可以用启动画面所用的图形替换 Linux 徽标,其副作用是当 Linux 接管 LCDC 时会闪烁。
为了实现此目的,在 Gimp 中创建一个新图像并将其保存为“.ppm”。将其复制到 Linux“logo”文件夹
$ ppmquant-mapfile clut_vga16.ppm“我的图像.ppm”| pnmnoraw > logo_linux_vga16.ppm
其中:logo_linux_vga16.ppm 是 Linux 当前正在使用的徽标。
重新编译内核并启动。
嗨,Elango 和 Eric,
当 Linux 控制主板时,有人解决了这种闪烁效果吗?我正在避免内核中的 lcdc 初始化和 lcd 初始化,但如何避免帧缓冲区初始化?
请提供输入。
此致,
Priti
Hi Eric,
当 Linux 控制主板时如何避免闪烁效果(我的意思是它在 Linux 中再次初始化 LCD 控制器和帧缓冲区)。
如果您有解决方案,请与我分享。
此致,
Elango.S
亲爱的Elango.S,
我会将文件发送给你。
你能给我你的电子邮件地址吗?
如果您将您的邮件地址发送给我,我就会发送文件。
顺祝商祺!
埃里克。
抱歉回复晚了。
我现在不在办公室。
回到办公室后我会将文件发给你。
祝你今天过得愉快。
Hi Eric,
您能否分享修改后的源文件?
谨致
Elango.S
我将附上修改后的文件。
- 添加文件
.驱动程序/视频/mx2fb.c
- 修改文件
.驱动程序/视频/Makefile
.common/Makefile
.板/飞思卡尔/mx25_3stack/mx25_3stack.c
.common/lcd.c
.lib_arm/board.c
.include/lcd.h
.include/common.h
.包括/configs/mx25_3stack.h
- 添加了 u-boot 环境
. setenv splashimage 0x80800000
.setenv splashimage_nand_init_addr 0x00100000
.设置环境splashimage_nand_size 0x00100000
- 测试图像
.测试图像_01_480x272.bmp.565
. 将test_image写入Nandflash 0x100000
我无法附加文件。
如果您想获取文件,请发送邮件或备忘录给我。
我解决了这个问题。
我目前无法访问 mx25pdk,但在这个论坛的最近帖子中,我们看到有人报告从 mx25 上的 NAND 启动。
请检查并根据需要开始新线程。
此致,
Fabio Estevam
Dear Fabio Estevam,
感谢您的参考代码。
我在 SD 中确认了该操作。
但是当我使用Nand时,由于内核验证检查失败,我无法启动。
错误如下,
“验证校验和...错误数据 CRC”
有什么问题?
如果您使用此树中的 U-boot,则无需应用任何其他补丁:
此致,
Fabio Estevam
亲爱的杰塞格和格兰特·惠特克,
我找不到补丁文件 U-boot-splash.tar.gz ( u-boot.spec.in 和 u-boot-2009.08-1273860148.patch)
在哪里可以找到这些文件?