1119987_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1119987_ja-JP

1119987_ja-JP

トラブルシュー:PEmicroデバッグ接続:目標通信速度<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

PEmicroのデバッグ構成により、ユーザーはデバッグインターフェイスとターゲット間のJTAG通信シフト周波数を変更できます。デフォルトでは、この周波数は最大値の5000KHzに設定されており、最速の実行制御とFLASHプログラミングエクスペリエンスを利用できます。

pastedImage_1.png

同時に、すべての PowerPC プロセッサが、すべての PEmicro デバッグ インターフェイスで最高のデバッグ シフト周波数をサポートできるわけではありません。たとえば、Multilink Universal FX RevC と組み合わせて使用する MPC5634M ボードのデバッグ周波数を正常にするには、4000Khz に下げる必要があります。したがって、デバッグ セッションが正常に開始されない場合、または FLASH プログラミングでエラーが発生した場合は、デバッグ シフトの頻度を 2 または 4 倍に下げることが最初のトラブルシューティングの推奨事項です。

PEmicroのデバッグ設定ウィンドウにアクセスするには、デバッグアイコンの横にあるメニューから[デバッグ設定]を選択し、[デバッグ設定]メニューのポップアップ内の[デバッグ]タブに切り替える必要があります。

pastedImage_4.png

Re:トラブルシューティング:PEmicroデバッグ接続:ターゲット通信速度<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

ご回答いただきありがとうございます。今ではより明確になりました!

よろしくお願いいたします。

Re:トラブルシューティング:PEmicroデバッグ接続:ターゲット通信速度<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

マルチコア デバイス プロジェクトでは、PEmicro のデバッグ コンフィギュレーションは、メインのコア デバッグ コンフィギュレーション ダイアログで行う必要があります。マルチコア デバイス セットアップでは、メイン コアは、すべてのオブジェクト ファイルをメイン コアとセカンダリ コアにプログラムするためにも使用されます (詳細については、添付のPE_GDB_Server_Plugin_E200_User_Guide_v1.03.pdfの第 7 章を参照してください)。


同時に、セカンダリ コアのデバッグは、デバッグ通信とすべてのオブジェクト ファイルがすでに読み込まれると、"Attach" モードで行われます。したがって、セカンダリ コアの実際のデバッグ コンフィギュレーション設定は、プライマリ デバッグ コアを介した通信の確立に使用された設定に依存しているため、無効になります。


お役に立てれば幸いです。

Mike

Re:トラブルシューティング:PEmicroデバッグ接続:ターゲット通信速度<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

この有用なヒントをどうもありがとう。

マルチコアプロジェクト(MPC5748G-Multilink FX)でデバッグするときに多くの不安定性に直面するため、速度を下げようとしました。しかし、Z4_0以外のコアの設定を変更することはできないようです。テキストボックスはグレー表示されます。

pastedImage_1.png

Z4_0しか変更できません。

他のコアはデフォルトでZ4_0と同じ構成を適用するのではないかと思いましたが、そうではありませんでした。

私が間違っていることを教えてもらえますか?

どうもありがとうございます

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:27 AM
更新者: