PEmicroのデバッグ構成により、ユーザーはデバッグインターフェイスとターゲット間のJTAG通信シフト周波数を変更できます。デフォルトでは、この周波数は最大値の5000KHzに設定されており、最速の実行制御とFLASHプログラミングエクスペリエンスを利用できます。
同時に、すべての PowerPC プロセッサが、すべての PEmicro デバッグ インターフェイスで最高のデバッグ シフト周波数をサポートできるわけではありません。たとえば、Multilink Universal FX RevC と組み合わせて使用する MPC5634M ボードのデバッグ周波数を正常にするには、4000Khz に下げる必要があります。したがって、デバッグ セッションが正常に開始されない場合、または FLASH プログラミングでエラーが発生した場合は、デバッグ シフトの頻度を 2 または 4 倍に下げることが最初のトラブルシューティングの推奨事項です。
PEmicroのデバッグ設定ウィンドウにアクセスするには、デバッグアイコンの横にあるメニューから[デバッグ設定]を選択し、[デバッグ設定]メニューのポップアップ内の[デバッグ]タブに切り替える必要があります。
Hello,
ご回答いただきありがとうございます。今ではより明確になりました!
よろしくお願いいたします。
Hello,
マルチコア デバイス プロジェクトでは、PEmicro のデバッグ コンフィギュレーションは、メインのコア デバッグ コンフィギュレーション ダイアログで行う必要があります。マルチコア デバイス セットアップでは、メイン コアは、すべてのオブジェクト ファイルをメイン コアとセカンダリ コアにプログラムするためにも使用されます (詳細については、添付のPE_GDB_Server_Plugin_E200_User_Guide_v1.03.pdfの第 7 章を参照してください)。
同時に、セカンダリ コアのデバッグは、デバッグ通信とすべてのオブジェクト ファイルがすでに読み込まれると、"Attach" モードで行われます。したがって、セカンダリ コアの実際のデバッグ コンフィギュレーション設定は、プライマリ デバッグ コアを介した通信の確立に使用された設定に依存しているため、無効になります。
お役に立てれば幸いです。
Mike
Hello,
この有用なヒントをどうもありがとう。
マルチコアプロジェクト(MPC5748G-Multilink FX)でデバッグするときに多くの不安定性に直面するため、速度を下げようとしました。しかし、Z4_0以外のコアの設定を変更することはできないようです。テキストボックスはグレー表示されます。
Z4_0しか変更できません。
他のコアはデフォルトでZ4_0と同じ構成を適用するのではないかと思いましたが、そうではありませんでした。
私が間違っていることを教えてもらえますか?
どうもありがとうございます
よろしくお願いいたします。