Hello,
最近、お客様が見つけた問題の一部を修正するためにMX6Q SabreSDでCTSテストを実行していますが、「工場出荷時のリセット」はテスト環境のセットアップ中に重要なステップであることがわかりましたが、CTSテストレポートには記載されていません i.MX。
「工場出荷時設定へのリセット」は、CTSの公式ページで必要です。
CTS のセットアップ |Android オープンソース プロジェクト
工場出荷時の状態にリセットしないと、CTS テスト結果は「android.core.tests.libcore.package.libcore」になります。パッケージは次のようになります。
失敗したアイテムは全部で8つあります。
「android.core.tests.libcore.package.libcore」でCTSテストを実行する前に「工場出荷時設定へのリセット」を実行するとパッケージ、以下のように2つの失敗したアイテムのみが見つかりました:
PS:そして、CTSテストのテストハウスによると、これらの2つの失敗したアイテムは免除することができます。
PS1:のテストレポートも付属しています。
CTSテストの前に「工場出荷時のリセット」を実行し、4.2.2で動作することを確認し、この問題を修正しようとしたときにGoogleで見つけたページに従って上記のバージョンでも動作するはずです。残念ながら、「工場出荷時設定へのリセット」は CTS テスト レポートの環境設定プロセスには記載されていません i.MX、CTS テスト レポートの手順に従っている場合 i.MX これが必要になります。
よろしくお願いいたします。
ジム。