私はproviousプロジェクトのいくつかの設定を使用したいので、私は両方が機能しない2つの方法があることがわかります。「The LCD」サンプルプロジェクトを選択しましたが、これは「\\\Freescale\CW MCU v10.3\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis\TWR-K40X256\LCD」にあります。
| 形容 | Resource | パス | 位置 | 種類 |
| 未定義 : "exit" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 287番線 | C/C++ の問題 |
| リンクに失敗しました。 | PE_use_template | C/C++ の問題 | ||
| mingw32-make: *** [PE_use_template.elf]エラー 1 | PE_use_template | C/C++ の問題 | ||
| 未定義 : "__aeabi_unwind_cpp_pr1" | PE_use_template | 0 行目、外部の場所: E:\CW_workspace\PE_use_template\RAM\Cpu_c.obj | C/C++ の問題 | |
| 未定義 : "__call_static_initializers" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 251番線 | C/C++ の問題 |
| 未定義 : "__copy_rom_sections_to_ram" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 231番線 | C/C++ の問題 |
| 未定義 : "__init_registers" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 179番線 | C/C++ の問題 |
| 未定義 : "__init_user" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 257号線 | C/C++ の問題 |
| 未定義 : "memset" | __arm_start.c | /PE_use_template/Project_Settings/Startup_Code | 229番線 | C/C++ の問題 |
私はこの疑問を解決しました。新しい PE プロジェクトを作成すると、[言語とビルド ツール オプション] で [ARM ビルド ツール] のデフォルトは GCC で、[Freescale] を選択して [Processor Export] コンポーネントまたはボード設定をインポートすると、新しいプロジェクトが機能します。したがって、このPEサンプルプロジェクトでは、ビルドツールはデフォルト設定とは異なる「Freescale」であるべきだと思います。