Linux 嵌入式挑战项目 - 2014<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
1. 带行人聚光灯功能的自适应动态大灯 - eVision
- 团队成员:
- Balaban Valeriu - 高级微电子学、电子学、UPB 硕士
- Voicu Tudor Alexandru - 学士,应用电子,电子,UPB
- Stanescu Sebastian - 学士,电信网络和软件,UPB
- 简短描述:
由于夜间事故死亡率高,因此开展了大量研究以开发技术
增加夜间驾驶员的视野范围,并在无法避免的情况下减少事故损失。这
自适应大灯功能有助于在光线不足的情况下,尤其是在弯道中看得更远:转向灯
按照行驶方向旋转前照灯,旋转角度由 CPU 计算,以照亮尽可能多的道路
面积尽可能
一个有趣的解决方案是聚光灯照明功能,它是一种专门照亮潜在危险的 LED 光束。
如果近红外摄像头检测到路边的鹿或道路上的行人,它们就会被短暂地照亮
在远光灯正常覆盖范围之外,用聚光灯提醒驾驶员注意可能存在的危险。
- 推介会:
- 请查阅eVisionPresentation.pdf 。
2. 人车交互语音控制界面 - She#
- 团队成员:
- Iulia Neagoe - 军事技术学院计算机科学与军事信息系统专业
- Mihaela-Anca Sorostinean - 军事技术学院计算机科学与军事信息系统
- 简短描述:
在汽车和通信领域技术不断进步的背景下,驱动因素
责任已经从仅仅控制汽车转变为与汽车提供的众多小工具进行交互
制造商。该项目的目的是设计一个界面,为驾驶员提供控制
通过语音命令来控制汽车的一些非重要功能,以便驾驶员集中注意力
在路上行驶的同时还能与汽车进行舒适的通讯。
我们开发了一个语音识别系统,可以识别收音机、窗户、气候或电话等一些基本功能
我们在 Wandboard 上实现了它。我们还为用户提供了一个公认的图形界面
命令以增强他与车辆的互动。
- 代码源
- 请参阅She#_Project_Source.zip。
3. 驾驶控制软件 - FreeSoftwares
- 团队成员:
- Petrosanu Adrian-Sabin - 计算机科学,UPB
- Birsan Nicoleta Cosmina - 计算机科学,UPB
- Radoi Ioana Gabriela - 计算机科学,UPB
- 简短描述:
《驾驶控制软件》是一款控制自动变速箱的软件。该项目包括模拟行为
自动变速箱在 Wandboard 上的应用。自动变速箱是一种机动车辆变速箱,可以
随着车辆移动自动改变齿轮比。
- 推介会:
- 请查阅FreeSoftwaresPresentation.pdf 。
- 文档:
- 请查阅FreeSoftwaresDoc.pdf 。
- 代码源
- 请参阅Freesoftwares_Project_Source.zip。
4. 自动泊车 - 通过 ATM
- 团队成员:
- Mihai Coca - 军事技术学院计算机科学与军事信息系统专业
- 格鲁吉亚安德烈 - 军事技术学院计算机科学与军事信息系统
- Hiji Iulian -军事技术学院计算机科学与军事信息系统
- 代码源
- 请参阅ATM_Project_Source.zip。
5. 碰撞检测 - Beer2.0
- 简短描述:
我们项目的目的是让汽车感知前方道路,并使其能够采取预防措施
碰撞;我们希望通过这种方式减少道路上的事故。它将收集来自不同硬件的信号和信息
并会向驾驶员发出警报或立即控制车辆,以便采取关键操作来保护驾驶员
免受任何危及生命的事件的影响。
飞思卡尔杯赛车将配备一个Wandboard和两个USB摄像头,以便我们能够追踪环境。初始之后
对象跟踪我们将通过远程控制融入人机交互。对于这个项目,我们相信一个简单的警告系统
和/或打破就足以作为概念的证明。
- 推介会:
- 请参阅Beer20Presentation.pdf
6. 使用子带归一化滤波 X LMS 算法实现前馈自适应噪声消除 - Brainiacs
- 团队成员:
- Cristian Monea - 电信和信息技术、电子、UPB
- Madalin Zaharia - 电信和信息技术、电子、UPB
- 推介会:
- 请参阅BrainiacsPresentation.pdf
2014年Linux嵌入式挑战赛