S32DS (Power v2017.R1、ARM v2.0、Vision v2.0)は新機能です - サンプルフォルダを[S32DS_INSTALL]\S32DS\examplesパスにコピーすることで、カスタムサンプルをサンプルリストに追加できます。
[例から新しいプロジェクト] を選択すると、最近追加したプロジェクトが [ユーザー サンプル] フォルダーに表示されます。すべての例を名前または MCU モデルでフィルタリングできます (たとえば、S32K148 のすべての例)。
別の便利な改善点は、アクティブなワークスペースに挿入される前にプロジェクトの名前を変更する可能性です。これにより、同じ例に基づいてより多くのプロジェクトを持つことができます。
プロジェクトフォルダにdescription.txtファイルが存在する場合、ファイルの内容は[プロジェクトの作成]ダイアログに表示されます。