ATK(Advanced Toolkit)は、i.MX ボードのフラッシュメモリをプログラミングするためのWindowsソフトウェアです。
このセクションでは、フラッシュメモリを消去し、ブートローダをプログラムする手順について説明します。
1 - PCと i.MX ボードをシリアルケーブルで接続します。
2 - 一部のハードウェア構成 (スイッチ) は、ボードをフラッシュするために行う必要があります。
SW2スイッチを次のように設定します:スイッチSW2->11111
3 - ATKを実行してスタート ->プログラム -> AdvancedToolKit -> AdvancedToolKit
次のオプションを設定します。 デバイスメモリ-> DDR;カスタム初期ファイル -> (マークを外したままにする) 通信チャネル -> シリアルポート(通常はCOM1)
4 - [Flash Tools]をクリックしてフラッシュメモリを消去、プログラム、またはダンプし、[GO]をクリックします
h4> フラッシュプログラミング
次のステップは、以下の手順に従って、ブートローダーイメージをボードのフラッシュにプログラムすることです。
1 - 次の図に示すようにパラメータを選択し、[プログラム]を押します。
ブートローダーのバイナリイメージファイルは、ボードサポートパッケージに含まれています セットプログラム、NORスパン
2 - 画像ファイルフィールドに追加し、プログラムを押します。
3 - ATKを閉じ、ボードの電源を切り、下の写真に示すようにスイッチを戻します。
SW2スイッチを次のように設定します。 スイッチSW2 -> 11010
ATKをダウンロード:
ダウンロード。
ATKの抽出:
# unzip ATK_1_41_STD_installer.zip
デフォルトのインストールプロセスを実行します。
#ワインSETUP.EXE
Windowsマシン(C:\ Windows \ System32)からmfc42.dllとmsvcp60.dllを取得し、wine system32(/ root / .wine / drive_c / windows / system32)にコピーします。
ATKを実行します。
#ワインADSToolkit_std.exe