1118441_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1118441_zh-CN

1118441_zh-CN

从 S1L 更新 S1L<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

如果您的 FDI 板上已经有S1L ,您可以按照以下步骤更新到S1L的早期版本或更高版本。此过程不应用于更新块 0 中的 kickstart 加载程序。

步骤 1:启动系统至S1L提示符。准备好S1L的更新版本。

第 2 步:在S1L提示符下,键入“load term raw 0x90000000”以启动新图像的S1L中的二进制接收。在您的终端程序上,将S1L文件(即 s1l_from_kick_gnu.bin)作为二进制文件发送到开发板。

步骤 3:传输完成后,向主板发送中断以返回提示。在TeraTerm中,可以从控制菜单或按 ALT-B 发送中断。

步骤4:擦除FLASH中用于S1L存储的块。这些是块 1 至 24。要非常小心,不要擦除用于 klickstart 加载程序的块 0。可以使用“erase 1 24”命令来擦除块。

步骤 5:将加载的S1L图像写入从块 1 开始的S1L区域。S1L图像通常在 56K 到 80K 之间,因此它很容易容纳在 1 个块中。命令“write 0x90000000 64 64”将执行此操作。写入命令占用扇区(而不是块) - 扇区 64 是块 1 的起始位置。

步骤 6:重置电路板以验证S1L图像是否已更新。

整个序列如下所示。您可以通过检查 S1L 启动时的构建日期来查看正在运行的不同版本的 S1L 。

FDI3250 快速启动 v1.00
 NAND闪存初始化
正在运行第 1 阶段加载器...

 Future Designs, Inc. DK-xTS-LPC3250 板
构建日期:2010年9月10日 10:12:22
自动启动正在进行中,按任意键停止

linux>加载术语原始 0x90000000
开始终端下载,发送中断停止
文件加载成功

Linux>擦除 1 24
操作将覆盖引导加载程序 - 确定吗?(是/否):
起始块擦除

linux>写入 0x90000000 64 64

 Linux>FDI3250 Kickstart v1.00
 NAND闪存初始化
正在运行第 1 阶段加载器...
使用默认系统配置

Future Designs, Inc. DK-xTS-LPC3250 板
构建日期:2010年9月13日 11:20:12

 FDI3250
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 06:17 AM
更新人: