こんにちは、Freedomコミュニティのユーザー
Bheema は、Kinetis Design Studio (KDS) を使用して FRDM-K64 の基本的なプロジェクト例をゼロから作成するための非常に明確なチュートリアルを Element14 コミュニティに投稿しています (以下のリンクからアクセス可能)。
フリースケール・フリーダム開発プラットフォーム: [FRDM-K... | element14]
これらの手順に従って、ツールと新しいFreedomおよびTWRボードに組み込まれたOpenSDAv2インターフェースを適切にセットアップすることを強くお勧めします。
ハッピープログラミング
グレッグ
わかりました。彼らが違うことに気づきませんでした。どうもありがとう。
あなたのブログとあなたが投稿している例に本当に感謝しています。![]()
こんにちはエリック
ありがとう - サポートに感謝し、私が見つけていることを喜んで言ってください。
私は別の問題を思いつきました-私は本当に基本的な何かを見逃しているかどうかわかりません。
私は別のプロジェクトの開始に戻りました - 私の目的は、USBスティックへのUSBホストMSC書き込みをテストすることです。
チュートリアルに従って、以前とまったく同じように、プロジェクトBit1:BitIO_LDDに最初のピンを追加するとすぐに赤いxでマークされます-そしてタブの問題があります
"エラー: エラー: このコンポーネントは、Kinetis SDK プロジェクト モードではサポートされていません。"
私はどういうわけかプロセッサエキスパートを動揺させたようで、それを取り戻すことができないようです。
私は、1ビットを正しく生成し、プロジェクトを閉じ、マシンを再起動してすべてのプロセッサが死んでいることを確認するために、さまざまなアプローチを試しましたが、うまくいきません。
無関係なプロジェクトをすべて閉じました。
スナップショットjpgを追加しますが、このエディターでは無効になっています。
だから、私は何か本当に基本的な間違ったことをしているに違いないのですが、それが理解できません。ワークスペースを切り替える必要がありますか?
助けてくれてありがとう