1118278_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1118278_ja-JP

1118278_ja-JP

USB CCID demo on MK64<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

K8x/KL8xのEMVSIMモジュールの使用からKinetis Kデバイスの一般的なUART-ISO7816モジュールへのUSB CCIDデモのポーティングガイドを共有します。このデモは、K64タワーボードとTWR-ISO7816と名付けられた1つの内部タワーカードでテストされており、MK64は外部PHYを使用せずにスマートカードコネクタに直接接続されています。

 

KSDK2.0に基づく移植ガイドと関連するデモコードを添付しました。

 

デモコードを実行すると、添付のログファイルと同様のコンソールログが表示されます。USB CCIDデモのreadmeファイルに従ってドライバーをインストールすると、スマートカードのデバイスマネージャーに次のようなものが表示されます。その後、PCテストツール「Snooper」を使用してスマートカードと通信できます。

 

157675_157675.pngpastedImage_0.png

 

ハオ

元の添付ファイルは次の場所に移動しました USB_CCID_MK64.zip

元の添付ファイルは次の場所に移動しました USB-CCID-log.txt.zip

全般
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:38 PM
更新人: