あいさつ
CodeWarrior for MCU V10.7 は、nxp.com からダウンロードできます。
マイクロコントローラ用CodeWarrior-Eclipse IDE|NXPの
主な特長
詳細については、添付のリリースノートを参照してください。
「オフライン」バージョンと「オンライン」バージョンがあります。
オフラインパッケージには、サポートされているすべてのアーキテクチャ(ColdFire、ColdFire +、S08、RS08、S12、S12/XGATE、S12Z、DSC、Qorivva、Kinetis)が含まれていますが、オンラインセットアップ実行ファイルには共通の部分が含まれており、選択したアーキテクチャはオンデマンドでダウンロードされます。
このセットアップでは、30日間の一時的なプロフェッショナルライセンスがインストールされ、その後はデフォルトで「スペシャル」エディション(コードサイズ制限)モードになります。CodeWarrior for MCU V10.7はV10.6と互換性があり、既存のプロフェッショナルV10.6ライセンスはV10.7で使用できます。V10.7は既存のCodeArriorバージョンと並行してインストールできるため、以前のCodeWarriorバージョンをアンインストールする必要はありません。
NXP CodeWarriorチーム
hi
このソフトウェアはMPC5748G開発をサポートしていますか?
ご返信よろしくお願いします。
Hello,
はい、オフラインパッケージには、最後のスクリーンショットに示されているすべてのアーキテクチャが含まれています。したがって、S12Zをサポートし、前のスクリーンショットで表示している通常のS12はサポートしません。
S12を使用する場合は、Codewarrior(Eclipseベースではなくクラシック)5.xを使用する必要があります。はい、USBDMはそのインストールには含まれていませんが、追加できると思います(これについてはUSBDMページを参照してください)。
お役に立てば幸いです。
Erich
こんにちはErich Styger、このオフラインパッケージには、サポートされているすべてのアーキテクチャ(ColdFire、ColdFire +、S08、RS08、S12、S12 / XGATE、S12Z、DSC、Qorivva、Kinetis)が含まれていますか?
同じ S12 派生物 (MC9S12G48 など) を追加したいです。どうすればよいですか?
USBDMを使用する必要がありますが、CodeWarrior5.1 / 5.2はサポートしていません。