1117868_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1117868_ja-JP

1117868_ja-JP

FRDM-MK64ボードを使用して、KDSのSDカードに加速度計データを書き込む<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KDSのSDカードへの加速度計データの書き込み

 

形容:

 

KDS で FRDM-MK64FN1MOVLL12 ボードを使用して Accelerometer データを SD カードに書き込むプロジェクト。

加速度計から取得した変数x、y、zの時間と値が毎秒SDカードに書き込まれます。

これらはlog.txtファイルに書き込まれ、存在しない場合は作成されます。

書き込み中は、LEDが毎秒緑色に点滅します。

エラーが発生した場合、LCDは毎秒赤く点滅します。

 

http://mcuoneclipse.com/2014/05/26/tutorial-data-logger-with-the-frdm-k64f-board/ から取得したコードのセクション

 

問題:

 

フラッシュ後、時間は常に17:51:31から始まります。

これは、TmDt1_Initでそのように設定されているためです。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KDSのSDカードへの加速度計データの書き込み

 

形容:

 

KDS で FRDM-MK64FN1MOVLL12 ボードを使用して Accelerometer データを SD カードに書き込むプロジェクト。

加速度計から取得した変数x、y、zの時間と値が毎秒SDカードに書き込まれます。

これらはlog.txtファイルに書き込まれ、存在しない場合は作成されます。

書き込み中は、LEDが毎秒緑色に点滅します。

エラーが発生した場合、LCDは毎秒赤く点滅します。

 

http://mcuoneclipse.com/2014/05/26/tutorial-data-logger-with-the-frdm-k64f-board/ から取得したコードのセクション

 

問題:

 

フラッシュ後、時間は常に17:51:31から始まります。

これは、TmDt1_Initでそのように設定されているためです。

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 10:38 AM
Updated by: