1116934_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1116934_ja-JP

1116934_ja-JP

MC33926 - 5アンペアのHブリッジ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆さん、こんにちは。

Hブリッジの1つをテストするために設計したベアボードを共有したいと思います。

この設計は、最大 5A および 5 から 28V を処理できる DC モータ ドライバである MC33926 に基づいています。Hブリッジの駆動に使用したマイコンは、堅牢なGPIOと高い駆動能力を持つ8ビット、5Vのマイコン S08PA16 ものでした。このボードを別のプロジェクトに使用したかったので、6つのGPIOと2つのADC-CHへのアクセスを残します。

回路図と基板設計はCADSOFT EAGLEと互換性があります。Element14ライブラリを変更して、uCとHブリッジを追加しました。

ガーバーファイルを OSHパークに送り、はんだペーストを使用してすべてをボードに手作業ではんだ付けしました。uCは マルチリンクBDMでプログラムされました。

Bare_Board_notmount.jpg

MC33926ベアボード

Bare_board.jpg

搭載デバイス

私が使用していたDCモーターは、3アンペア以上を必要としませんでした。ただし、MC33926は最大5アンペアを処理するように設計されており、このボードをDCモーターを含む他のプロジェクトに使用するため、カスタムのアルミニウムヒートシンクを設計し、フライス盤で製造しました。ヒートシンクの穴は、VCCおよびDCモーターコネクタのネジの中央に配置されているため、コネクタのネジもヘッダーピンもヒートシンクに接触していません。

2014-11-22 14.14.46.jpg

サーマルグリースを使用して、デバイスをヒートシンクに適切に取り付けました。

2014-11-22 14.22.43.jpg

最終ボード:

2014-11-22 14.26.51.jpg

この情報が、当社のHブリッジを利用したい方のお役に立てれば幸いです。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

ジョシュ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 01:48 AM
更新者: