1116887_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1116887_ja-JP

1116887_ja-JP

L3.0.35_4.1.0 をコンパイルするUbuntu 12.04 64ビットOSの場合<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Ubuntu 12.04 64bit LinuxホストPCをセットアップし 、i.MX6x L3.0.35_4.1.0をビルドするための手順とパッチです。 GNOMEプロファイルの構築と、i.MX6Q SDBボード用のFSL標準MMコーデックを使用してテストされています。

A) 基本要件:

  • ubuntu-12.04.3-desktop-amd64.iso を使用して Linux ホスト PC をセットアップします
  • 以前のLTIBインストールと/opt/freescaleが削除されていることを確認します

B) 必要なパッケージをLinuxホストPCにインストールしました

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get gettext libgtk2.0-dev をインストールするRPMバイソンM4 LibFreeType6-DEV

$ sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev liborbit2-dev intltool

$ sudo apt-get ccacheをインストールする ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool

$ sudo apt-get install uuid-dev liblzo2-dev

$ sudo apt-get install tcl dpkg

$ sudo apt-get asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev をインストールする

$ sudo apt-get texlive texinfoをインストールする

$ sudo apt-get ia32-libs libc6-dev-i386 lib32z1をインストールする

$ sudo apt-get uboot-mkimageをインストールする

$ sudo apt-get scrollkeeperをインストールする

$ sudo apt-get gpartedをインストールする

$ sudo apt-get nfs-common nfs-kernel-serverをインストールする

$ sudo apt-get install git-core git-doc git-email git-gui gitk

$ sudo apt-get install meld atftpd

C) LTIB ソース パッケージを解凍してインストールし、ホーム ディレクトリで完了したと仮定します。

$cd ~

$ tar -zxvf L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar.gz

$ ./L3.0.35_4.1.0_130816_source/install

その後、~/ltibディレクトリが作成されます

D)パッチを適用してL3.0.35_4.1.0を作成しますUbuntu 12.04 64ビットOSにインストールしてコンパイルできます

$ cd ~/ltib

$ git apply 0001_make_L3.0.35_4.1.0_compile_on_Ubuntu_12.04_64bit_OS.patch

このパッチは、次のファイルを変更します。

    • dist/lfs-5.1/base_libs/base_libs.spec
    • dist/lfs-5.1/ncurses/ncurses.spec


E) その後、残りの LTIB env セットアップ プロセスを続行する準備が整いました。

$ cd ~/ltib

$ ./ltib -m config

$ ./ltib

参考情報:

注:

gstreamerをコンパイルすると、この警告がポップアップしました。ただ無視してください、それは大丈夫そうです。

panel.jpg

panel2.jpg

i.MX6_AllLinux日時:コンパイルL3.0.35_4.1.0Ubuntu 12.04 64ビットOSの場合<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

必要ありません。これらは参照用です。このスレッドに添付されているパッチを使用する必要があります。

日時:コンパイルL3.0.35_4.1.0Ubuntu 12.04 64ビットOSの場合<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

あなたはまだあなたの参照の1つへの答えに記載されている最初の2つのパッチが必要ですか?: https://community.freescale.com/message/332385#332385?

1) (https://community.freescale.com/docs/DOC-93455)から patch-ltib-ubuntu12.04.sh をインストールします。

2) /usr/include の下にソフトリンクを作成します。

     sudo ln -s i386-linux-gun/sys sys

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:24 AM
Updated by: